Mettre en place des processus standards, des compétences, des outils et des techniques afin de répondre aux exigences du projet.
Nos services de gestion de projet permettent d’améliorer l’estimation, la planification et la définition des projets. Ce qui permet une exécution plus rapide grâce à la réutilisation de processus et de modèles communs; moins de problèmes rencontrés pendant le projet grâce à la gestion proactive; et un processus de décisions organisationnelles amélioré grâce à une meilleure communication.
Nos services de gestion de projet permettent d’améliorer l’estimation, la planification et la définition des projets. Ce qui permet une exécution plus rapide grâce à la réutilisation de processus et de modèles communs; moins de problèmes rencontrés pendant le projet grâce à la gestion proactive; et un processus de décisions organisationnelles amélioré grâce à une meilleure communication.
Avantages
![Un fabricant de panneaux utilisant une tablette](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/20851/900/G9A0296-490x280.jpg)
Efficacité dans l’achèvement du projet
L’équipe de gestion de projet fournit une feuille de route facile à suivre et garantit l’accomplissement efficace du projet afin d’éviter les retards et les coûts supplémentaires.
L’équipe de gestion de projet fournit une feuille de route facile à suivre et garantit l’accomplissement efficace du projet afin d’éviter les retards et les coûts supplémentaires.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/32311/900/IP-Camera-Test-490x280.jpg)
Efficacité accrue
Les meilleures pratiques et la méthodologie de gestion de projet garantiront que les projets se terminent dans les délais et sans dépasser le budget.
Les meilleures pratiques et la méthodologie de gestion de projet garantiront que les projets se terminent dans les délais et sans dépasser le budget.
![Un homme d’affaires avec une tablette électronique](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/16920/900/484046213-490x280.jpg)
Service personnalisé
Conçu afin de gérer professionnellement l’installation de votre solution, de la conception à la mise en œuvre selon vos besoins et vos exigences.
Conçu afin de gérer professionnellement l’installation de votre solution, de la conception à la mise en œuvre selon vos besoins et vos exigences.
Nos services d’installation de centre de données comprennent :
Gestionnaire de projet certifié
Garantit que les outils, les techniques et les pratiques de gestion de projet généralement acceptés sont utilisés pour achever le travail dans les délais et en respectant le budget.
Développement et gestion de l’installation pour les solutions
Fournit une solution gérée complète et intégrée, englobant les phases de conception, d’acquisition et de mise en œuvre, ainsi que la clôture du projet
Programmation du personnel qualifié et approuvé
S’assure que la main-d’œuvre est sur place, au bon moment, et qu’elle a les compétences requises pour l’installation de votre solution selon les spécifications du fabricant.
Documentation de site spécifique au client
Fournit un portefeuille de documents liés au projet, comme les inspections, les dossiers de sécurité et d’autres documents de travail sur place.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/44716/900/StruxureOn-Dash-1440x588.jpg)
StruxureOn : NOUVELLE GÉNÉRATION, SURVEILLANCE BASÉE SUR L’INFONUAGIQUE
StruxureOn offre une protection maximale de votre équipement essentiel par son système d’alarme intelligent, sa fonction de dépannage à distance et ses conseils d’expert tirés des données, grâce à la surveillance en temps réel disponible 24 h/24 et 7 j/7, qui fournit de la visibilité et des données en direct sur votre téléphone intelligent.