Dans un monde en plein changement, restez connecté 24 h/24, 7 j sur 7 grâce à notre service de surveillance basée sur l’infonuagique.
Avantages
![Un homme d’affaires avec une tablette électronique](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/16920/900/484046213-490x280.jpg)
Visibilité globale
Tous les centres de données et les appareils TI à distance dans l’infonuagique et à la fine pointe
Tous les centres de données et les appareils TI à distance dans l’infonuagique et à la fine pointe
![Un homme d’affaires heureux avec une tablette numérique et des écouteurs](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/27782/900/483605029-490x280.jpg)
Tranquillité d’esprit
Accès facile aux données en temps réel pour tous les appareils, suivi des incidents et clavardage en direct avec le Service Bureau Schneider Electric 24/7 – le tout via votre smartphone ou iPad.
Accès facile aux données en temps réel pour tous les appareils, suivi des incidents et clavardage en direct avec le Service Bureau Schneider Electric 24/7 – le tout via votre smartphone ou iPad.
![Two person in a Control Room](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/225380/900/DVP4944786-1080x1080.jpg)
Réduction du temps moyen de réparation
Le personnel de service a accès à des informations en temps réel, pour un dépannage et une répartition des tâches immédiate
Le personnel de service a accès à des informations en temps réel, pour un dépannage et une répartition des tâches immédiate
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/61477/900/168584082-490x280.jpg)
Logiciel de service
Notre logiciel est facile à déployer, à mettre en marche et à mettre à échelle. Il possède un modèle d’abonnement pratique.
Notre logiciel est facile à déployer, à mettre en marche et à mettre à échelle. Il possède un modèle d’abonnement pratique.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/9791/900/StruxureWare_iPad_app-IC-490x280.jpg)
Informations
Les analyses basées sur les données préviennent de manière proactive des défaillances potentielles, ce qui permet de réparer les équipements importants avant la panne.
Les analyses basées sur les données préviennent de manière proactive des défaillances potentielles, ce qui permet de réparer les équipements importants avant la panne.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/74239/900/Bainbridge_807-490x280.jpg)
L’application TI EcoStruxure
Découvrez la façon de rester connecté à toute votre infrastructure sans stress.
>Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui
Découvrez la façon de rester connecté à toute votre infrastructure sans stress.
>Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui
L’expérience EcoStruxure Asset Advisor en quelques chiffres
Connectez-vous plus facilement
Déploiement en 30 minutes
Obtenez des données plus rapidement
Des informations en 10 minutes
Résolvez les problèmes
Deux fois plus rapidement et de façon plus efficace
Avantages d’EcoStruxure Asset Advisor
Aperçu
EcoStruxure Asset Advisor est un service de dépannage à distance, indépendant du fournisseur, disponible 24 h/24 et 7 j/7 qui vous offre une tranquillité d’esprit et une résolution rapide des problèmes. En outre, il est agrémenté d’une plateforme de clavardage avec votre propre équipe du bureau de Schneider Service. Surveiller l’état de l’équipement essentiel, configurer l’alarme intelligente directement sur votre téléphone intelligent et réduire de façon proactive les temps d’arrêt.
Vos avantages
Que vous soyez sur le site ou en déplacement, vous aurez un accès en direct instantané aux données des capteurs grâce à votre application mobile. Cela vous permet de voir en tout temps l’état et le cycle de vie de votre équipement.
Les données de la machine sont à la base des connaissances et des analyses opérationnelles à long terme qui visent à optimiser la performance de votre équipement en proposant des recommandations relatives à la réduction des coûts associées au niveau physique et TI. Vous économisez ainsi dans les coûts d’entretien.
Les données de la machine sont à la base des connaissances et des analyses opérationnelles à long terme qui visent à optimiser la performance de votre équipement en proposant des recommandations relatives à la réduction des coûts associées au niveau physique et TI. Vous économisez ainsi dans les coûts d’entretien.