Ayez l'esprit tranquille tout en gérant votre datacenter et l'infrastructure physique de votre installation. La formation étendue et avancée des opérateurs fournit une formation sur site sur nos systèmes d'alimentation et de refroidissement stratégiques, en combinant des cours et des exercices pratiques, qui améliorent votre base de connaissances, votre compréhension et votre capacité à interfacer avec les ressources d'alimentation et de refroidissement critiques de votre infrastructure de datacenter.
Avantages
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/23304/900/530682935-490x280.jpg)
![Étudiants sur un ordinateur dans une salle de classe pour adultes](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/35608/900/595349801-490x280.jpg)
![Commercial Schneider présentant les produits au client](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/43685/900/G9A5157-490x280.jpg)
Nos plans de formation comprennent :
Présentation
Apporte une connaissance et une compréhension de base des principes de base, des fonctionnalités du système, de ce qu'il fait et de son fonctionnement
Vérification de la sécurité
Le client comprend mieux les pratiques de sécurité générales lorsqu'il travaille avec le système et dans celui-ci.
Formation au niveau du système
Crée une compréhension de base ou avancée des composants du système et de l'interaction avec la solution au cours d'une session interactive.
Sur demande, programme spécifique au client.