Referenzen
Chat
Beschreibung
Mit EcoStruxure Augmented Operator Advisor haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Informationen in Echtzeit. Die kundenspezifisch anpassbare Applikation verbessert die betriebliche Effizienz mithilfe von Augmented Reality: Bediener können aktuelle Daten und virtuelle Objekte auf einen Schaltschrank, eine Maschine oder eine Anlage projizieren.
Vorteile
- Weniger Ausfallzeiten
- Virtuelles Öffnen der Schaltschranktüren
- Schnellerer Betrieb und schnellere Wartung
- Schnellerer Zugriff auf Informationen vor Ort wie Echtzeitdaten, Handbücher, Bedienungsanleitungen, Diagramme usw.
- Geringeres Risiko für menschliches Versagen
- Identifikation der richtigen Anlage und Schritt-für-Schritt-Anleitung der Bediener bei der Durchführung von Wartungsverfahren
Anwendungen
- Bergbau, Mineralogie und Metallurgie
- Wasser und Abwasser
- Nahrung und Genuss
- Infrastruktur
- Möglichkeit der Anpassung der Applikation an jeden beliebigen Industriebereich
Downloads
- Zugriff auf Bauprojektsoftware (kostenlose Testversion)
- Download von Software zur Projektdurchführung
- Download der Applikation für Windows-Tablets
- Auswahl anhand von Bestellnummern
42 Tage können Sie kostenlos beliebig viele Projekte auf dem Online Projektierungstool erstellen und in Betrieb nehmen. Die dazu gehörige App EcoStruxure Augmented Operator Advisor erhalten Sie per QR-Code Scan über Ihr Tablet. Sobald die App auf Ihrem Tablet installiert ist, testen Sie die Software, indem Sie in der App auf die Bilder in der Galerie tippen. Auf dem Bildschirm werden automatisch relevante Informationen angezeigt. Alle nötigen Kenntnisse dazu erhalten Sie auch in einer kostenlosen Online Schulung in MySchneider.
1. Download Bauprojektsoftware
2. Download App via QR-Code
Referenzen