Les habitudes de transport sont en train d’évoluer dans les villes ; les voitures électriques y occuperont une place de plus en plus importante, grâce à un accès à l’énergie plus simple et plus sûr – à tout moment et en tout lieu. Cela nécessite simplement de conjuguer trois facteurs en un seul facteur de réussite – EVlink :
-
Une disponibilité simple, sûre et efficace du courant de recharge partout et à tout moment nécessite des solutions spécialement conçues pour répondre aux besoins des voitures électriques. Par la connexion des bornes de recharge à la gestion dynamique de la recharge, utilisateurs et opérateurs sont toujours au courant de l'état de charge de leur véhicule et de la borne de recharge. La puissance disponible sur le réseau est également prise en compte pour éviter une surcharge du raccordement domestique et de l’infrastructure.
-
Qu’il s’agisse de recharger un véhicule chez soi pendant la nuit, sur son lieu de travail ou sur un parking le temps de faire ses courses, en tant que particulier ou qu’exploitant de flotte, Schneider Electric propose des bornes de recharge pour tous les secteurs d’utilisation et pour tous les besoins. Dans ce but, les besoins et les souhaits du client sont pris en considération, les options de fonctionnement et de facturation sont examinées et un concept pour la mise en place réussie d’une infrastructure de charge est formé.
-
En tant que spécialistes et leaders mondiaux de la gestion de l’énergie, nous travaillons en permanence à optimiser tous les facteurs de l’électromobilité, ce qui inclut la connexion de votre borne de recharge au réseau domestique ou au réseau public ainsi qu'à un système de gestion à la pointe de la technologie. Nos spécialistes ABN proposent la solution la mieux adaptée pour votre armoire de compteurs dans les espaces publics. Notre technique de jeu de barres permet une infrastructure optimale dans les parkings couverts et souterrains, qu'il s’agisse de nouvelle construction ou de rénovation. C’est volontiers que nous relevons le défi de connecter des stations de charge DC rapide au réseau moyenne tension, doté de transformateurs et d’équipements de commutation moyenne tension sur mesure.
Key Values
Domaines d’application
-
1. Charger chez soi à l’intérieur ou à l’extérieur
1Wand-Ladestationen für den Wohnbau -
2. Charger dans des garages et des parkings couverts
2Wand-Ladestationen für den Zweckbau -
3. Charger dans des parcs de stationnement semi-publics avec gestion de recharge dynamique et locale
3Ladesäulen für den Zweckbau