Améliorer les performances des petites centrales hydroélectriques.
Énergie hydroélectrique
Minimisez les défaillances du système de production et assurez une haute disponibilité des centrales. Maintenez les niveaux de puissance les plus élevés, tout en réduisant les coûts d'exploitation.
Solution et avantages
Une solution de contrôle et d'énergie évolutive complète, conçue pour la gestion multi-sites et la maintenance à distance. Basée sur les normes actuelles, notre solution associe toutes les commandes hydroélectriques au sein d'un système unique.
> Réduire les coûts d'investissement jusqu'à 20 %
> Diminuer les coûts de maintenance jusqu'à 30 %
> Améliorer la fiabilité opérationnelle
BC Hydro
BC Hydro met à niveau le système de contrôle du vieillissement de Bailey dans sa station, Burrard Generating Station à Port Moody, pour offrir des niveaux plus élevés de contrôle et d'efficacité.
Rechercher des produits et solutions
Modicon M580 - ePac
Documents et téléchargements
Parcourez la bibliothèque technique pour rechercher des fiches techniques, des caractéristiques de production, etc.