Problema
Hay una variedad de causas posibles para este comportamiento. Este documento describe los escenarios más comunes.
Resolución:
El equipo conectado a un Smart-UPS se puede quitar o hacer que se reinicie debido a alguna de las siguientes razones:
1) Problemas con la batería: un UPS con una batería débil o con fallas puede no ser capaz de soportar la carga conectada, o puede proporcionar tiempos de ejecución muy breves. Cada Smart-UPS tiene un LED "" reemplazar la batería "" en la parte frontal de la unidad. Si la luz de reemplazo de la batería está encendida, primero debe asegurarse de que la batería esté cargada al 100%, luego vuelva a ejecutar una autoprueba con la carga normal (o equivalente) conectada. Si el LED permanece encendido después de la autoprueba, la batería necesita ser reemplazada. Las baterías generalmente duran de 3 a 5 años en un ambiente refrigerado por comodidad estándar. El rango de temperatura apropiado para una batería de plomo ácido es 20-25 ° C (68-77 ° F). La temperatura elevada reduce la longevidad. Como guía, cada aumento de 8 ° C (15 ° F) de temperatura reducirá la vida útil de la batería a la mitad. Una batería que durará 4 años a 25 ° C (77 ° F) solo será válida durante 2 años si se opera a 33 ° C (95 ° F). Otros factores pueden afectar la duración de la batería, como la cantidad de descargas profundas o el almacenamiento prolongado. Las baterías deben cargarse al menos una vez cada 6 meses mientras se almacenan para evitar daños por sulfatación. Una batería con placas sulfatadas debido a un almacenamiento prolongado puede comportarse erráticamente. Esto puede conducir a fallas inesperadas que la autocomprobación de UPS puede ser incapaz de detectar.
2) La unidad está sobrecargada: cada SAI está limitada por la cantidad de equipos que se pueden enchufar. El número en el número de modelo del UPS le dice el límite de Volt-Amp (VA) de su modelo específico. Por ejemplo, un SUA1000 es capaz de soportar una carga de hasta 1000 voltios amperios (o 670 vatios). Además, le recomendamos que nunca cargue su unidad por encima del 80%. Esto permite la altura libre para cualquier corriente de entrada potencial cuando la carga conectada se inicia por primera vez. Para determinar si su UPS es capaz de manejar la cantidad de equipos que intenta soportar, use nuestra herramienta de selección de UPS en APC offers selector tools to help you choose the product you need - APC USA Si el UPS está severamente sobrecargado , el SAI puede apagarse y / o el interruptor de circuito reseteable de la unidad se desconectará. La unidad debe hacer esto para proteger su circuito interno. Esto hará que todos los equipos conectados al UPS se apaguen. Si el interruptor de circuito se dispara (sobresaldrá entre un cuarto de pulgada y media pulgada), apague la unidad y vuelva a empujar el interruptor con su dedo. Reduzca la carga y vuelva a encenderla.
3) El UPS ha agotado la energía de la batería disponible: el UPS solo puede suministrar energía de la batería por un tiempo limitado antes de que la unidad se apague para protegerse de una descarga total. En algunos casos, dependiendo del tamaño de la carga y el tamaño de las baterías del UPS, el UPS solo puede tener unos minutos de batería. Si el UPS no se apaga cuando alcanza una condición de batería baja, la unidad no podrá recargar sus baterías. Intente determinar si el UPS había estado en batería poco antes del apagado de la carga. Tenga en cuenta que aunque parezca existir una potencia normal, muchos problemas de alimentación son transparentes o invisibles para un usuario. Estos problemas de energía imprevistos, como la distorsión de la forma de onda de voltaje, la distorsión armónica y las variaciones de frecuencia, harán que el UPS vaya a la batería. Es posible que haya descubierto que su UPS ha estado en batería varias veces durante períodos muy breves. Estos períodos frecuentes pero breves de la batería pueden causar que la carga de la batería se agote, ya que el UPS nunca pasa suficiente tiempo en línea para cargar por completo. Eventualmente, esto causará que el UPS se cierre. Es posible que desee dejar el UPS enchufado y apagado para asegurarse de que tenga tiempo suficiente para recargar sin la posibilidad de cambiar a la batería.
4) Bucle de tierra: se puede crear un bucle de tierra cuando el equipo conectado hace referencia a motivos diferentes. Esto puede provocar un comportamiento inesperado del UPS, incluidas caídas de carga y el apagado del SAI:
Piezas conectadas de equipos con diferentes fuentes de alimentación de entrada. Piense en una computadora con una impresora conectada. La computadora estaría conectada al UPS, pero la impresora podría estar conectada a una banda de sobretensión. Si la UPS y la banda de sobretensión están conectadas a diferentes salidas que están siendo alimentadas por paneles diferentes, existe la posibilidad de un bucle de tierra.
Una sola pieza de equipo con múltiples fuentes de alimentación. En esta aplicación, ambos cables de entrada deben ser alimentados por el UPS. Si un cable de entrada está conectado al SAI y el otro directamente a la red eléctrica, puede introducir un bucle de tierra. Esto dará como resultado un comportamiento UPS inesperado y cargas caídas. Si desea agregar redundancia, debe usar un Interruptor de transferencia automática y conectar ambos cables de entrada de la carga al ATS. El ATS sería alimentado por un UPS con una entrada y el poder de la red pública por el otro. Si hubiera un problema con el UPS, la carga se transferiría a la energía de la red. Esto le dará la redundancia que necesita sin permitir.
Publicado para:Schneider Electric Chile