Completa el trabajo según el programa y el presupuesto, mientras conservas y expandes tu base de clientes con nuevos servicios para el mantenimiento de equipos y la gestión de energía en instalaciones únicas o de múltiples sitios.
Proyectos ganadores que requieren habilidades digitales
・ Aprovechar las arquitecturas de energía probadas y comprobadas que satisfacen la demanda de tus clientes de una administración de energía más inteligente ・ Fortalecer tus conocimientos sobre los equipos habilitados para el IoT desde la instalación del sistema hasta la operación
Aumentar la eficiencia operacional y la rentabilidad
・ Instalar un sistema seguro mientras se reduce el tiempo de puesta en servicio ・ Facilitar la puesta en servicio con herramientas y documentación simples ・ Hacer un seguimiento de tus activos mediante escaneos de códigos QR para programas de mantenimiento a largo plazo y recordatorios de tareas colaborativas・ Reducir tus costos de operaciones hasta en un 8%
Ofrecer nuevos servicios
・ Diferenciar tu oferta de servicio al proporcionar soluciones de mantenimiento y gestión energética ・ Administrar actividades de mantenimiento, recibir alertas oportunas y monitorear el consumo de energía a través del portal web y su dispositivo inteligente ・ Convertirse en un asesor de confianza en la gestión de la energía al reducir los costos energéticos hasta en un 5% y disminuir el tiempo de inactividad hasta en un 10%
Servicios de instalaciones
Software y servicios avanzados que te ayudan a lograr ahorros de energía medibles.