Společnost Merlin Gerin byla založena v roce 1920 a zpočátku se specializovala na vysokonapěťové olejové jističe. Podnik rychle rostl a neustále investoval do inovací, a to až do své akvizice společností Schneider v roce 1992.
Milníky
- 1920
Paul-Louis Merlin a Gaston Gerin zakládají podnik na výrobu elektrických zařízení v Grenoblu.
- 1921
V Grenoblu vzniká laboratoř Volta umožňující bezpečnostní testování vysokonapěťových produktů a zařízení – v roce 1930 umožňovala zkoušky při napětí až 800 kV.
- 1929
Paul-Louis Merlin otevírá v Grenoblu elektrotechnické učiliště.
- 1937
Merlin Gerin se stává průkopníkem vzduchových jističů, které jsou spolehlivější a bezpečnější než jejich olejové alternativy.
- 1946
Na trh je uveden první jistič značky Schneider Electric, který zvládá zkraty při 10 000 A a 15 000 V.
- 1951
Na trh je uvedena první řada nízkonapěťových jističů Compact v licenci od společnosti Westinghouse.
- 1972
Na trh je uveden nízkonapěťový jistič F32 pro domácnosti.
- 1974
Na trh je uveden modulární ochranný systém Multi 9 jako předchůdce řešení Acti 9 a Resi 9.
- 1986
Na trh je uveden kompaktní vzduchový jistič MasterPact 800-6300.
Historie Schneider Electric
Seznamte se s naší historií a objevte další značky, které jsou dnes součástí společnosti Schneider Electric.