Jednotky APZ umožňují přepínání zdrojů v automatickém nebo ručním režimu. Díky programovatelnému automatu, který tvoří základ řídící logiky, je možné definovat požadované funkce na základě místních provozních podmínek.
Navržené řešení představuje dodávku rozváděčového montážního roštu s jednotkou APZ, která se instaluje do stávajícího rozváděčového pole. V případě potřeby lze jednotku dodat instalovanou do samostatného nástěnného rozváděče. Dodávka obsahuje i vstup pro samostatné STOP tlačítko nouzového vypnutí. Vizualizace stavů a volba ručního a automatického ovládání jednotlivých jisticích prvků je zajištěna tlačítky, ovládači a signálkami na čelním panelu rozváděčového pole. Jednotky APZ lze definovat na ovládání různého počtu jističů na vývodech zdrojů a podélných spojkách. Vizualizaci a ovládání jednotky APZ je možné nadefinovat rovněž prostřednictvím zobrazovacího a ovládacího panelu Magelis.
Jednotky APZ jsou řešením pro různé varianty napájení
Otevřený systém:
• Možnost definice vlastních programů
• Snadná možnost budoucích SW nebo HW úprav v souladu s provozními požadavky.
• Jednoduchá náhrada komponentů po uplynutí jejich životnosti
• Jednotku APZ lze dodat na několika typech montážních roštů tak, aby byla usnadněna montáž do různých velikostí rozváděčových polí.
• Jednotku APZ lze dodat v samostatném nástěnném rozváděči.
• Sestavu ovládaných přístrojů lze kombinovat z různých typů jističů (Compact, Masterpact) a jejich provedení (pevné/výsuvné).
Princip činnosti APZ
• Řídicí část APZ monitoruje stav napětí na jednotlivých přívodech a podle předem definované logiky přepíná přívody mezi sebou.
• Systém lze používat v ručním i automatickém režimu.
• Indikace stavů je standardně zajištěna signálkami, ale systém lze variantně dodat i se zobrazovacím a ovládacím panelem Magelis.
• Systém zaručuje elektrické blokování proti současného připojení zdrojů (s výjimkou soustav s požadavkem na paralelní chod transformátorů).
• Systém lze naprogramovat pro automatické odhazování nebo připojování zátěže.
• Systém může být autonomní s vlastní UPS nebo být napojen na podnikovou zálohovanou síť.
Další možnosti ovládacích sestav APZ naleznete zde (PDF 466 KB).
Soustava APZ se dodává v následujícím složení:
• Jističe nebo odpínače NN Schneider Electric – Masterpact NT/NW/MTZ nebo Compact NS/NSX
Masterpact NT/NW/MTZ nebo Compact NS/NSX mají pro správnou funkci soustavy APZ předdefinovaný typ a počet pomocných kontaktů (OF, SDE) a ovládacích napěťových spouští (MX, XF). Zároveň musí obsahovat příslušenství pro dálkového ovládání. Ostatní parametry jističů jsou volitelné (typ řídicí jednotky spouští, pevné nebo výsuvné provedení, jmenovitý proud…).
• Montážní panel s řídicí částí APZ
Soustava je poskládána, naprogramována a otestována tak, aby byla zaručena správnost fungování soustavy okamžitě po jejím zapojení dle dodaného návodu.
• Motorové jističe P25M
Slouží k jištění přívodů napětí před jističi NN (mezi transformátorem a jističem NN) do řídicí části APZ. Jističe P25M mají vysokou zkratovou odolnost (100 kA) a charakteristiku pro jištění přechodových dějů na cívkách a motoru střádače jističe NN. Jističe P25M se dodávají samostatně neboť jsou určeny k zamontování co nejblíže k bodu připojení u jističe NN.
• Návod k obsluze, schéma zapojení ovládacích obvodů jednotky APZ k instalovaným jističům
Vybrané reference
Více informací k tématu: Jednotky APZ, retrofity NN a VN, SMD monitoring rozvaděčů VN naleznete ve videu z webináře Schneider Electric. Video ke shlédnutí zde.
• HZS České Budějovice
• Nemocnice Kladno
• Synthos Kralupy nad Vltavou
• ČEPS
• Vítkovická nemocnice
• Státní opera Praha
• Lidl Olomouc
• ÚJV Řez
• a další ...
Co potřebujeme k vypracování návrhu nabídky:
• V jednoduchých případech:
Jednopólové schéma instalace, definici požadovaných typů jističů, informaci o zálohovaném napájení, logiku spínání.
• V složitějších případech je Vám k dispozici bezplatná identifikaci zařízení pracovníkem Schneider Electric v místě instalace.
Požadavky a podklady zasílejte na email: milan.klimenda@se.com
Jakékoliv konzultace směrujte na telefonní číslo: +420 603 884 332, Milan Klimenda – Schneider Electric CZ
Automatické přepínání zdrojů (APZ)
Czech Republic
25/09/2020