Řada iPC Harmony P6 je naprosto klíčovým produktem přispívajícím k digitalizaci světových, ale už i českých podniků. Zařízení si typicky pořizují uživatelé pro ovládání a řízení pokročilých technologií. Průmyslový počítač iPC Harmony lze mimo jiné využívat i k monitorování energií. Správné užívání zařízení dokáže optimalizovat spotřebu energií o 20 až 40 procent. Aktuální spotřebu si uživatel může navíc zobrazit online a informace přenést do nadřazeného systému.
Zařízení na míru průmyslovému odvětví
V závislosti na konkrétní aplikaci lze přístroj sestavit přesně podle definovaných parametrů, aby odpovídal specifickým požadavkům. Kromě kapacity paměti a možnosti rozhraní si je možné nadefinovat i ten nejvíce vyhovující box. Čtyři odstupňované varianty mohou mít až 32 GB RAM s CPU Intel Core/Celeron. Nejvýkonnější model obsahuje 4jádrový Intel Core I7. Volné konfigurovatelné sloty pro komunikační rozhraní jako WiFi nebo Bluetooth jsou samozřejmostí.
Praxe z českého prostředí
V metalurgickém a dřevozpracujícím průmyslu je třeba vyšší citlivosti dotykového displeje. A právě v těchto provozech se osvědčil režim „rukavice“, který zaručuje maximální přesnost v náročných pracovních podmínkách těžkého průmyslu.
Nápojový a potravinářský průmysl hojně využívá funkci detekování kapaliny na displeji. Při čištění technologie, nebo obecně při postřiku vodou, zůstane obrazovka neaktivní, aby nedocházelo k nechtěnému spuštění.
Skleněný displej s vysokou odolností vůči poškrábání je testován i na ta nejprašnější odvětví těžkého průmyslu s možnými otřesy. Počítač má precizní stylový design, a zároveň vykazuje vysoký stupeň spolehlivosti. Podporuje i funkci multi-touch, tedy více dotykové ovládání.
Systémy Windows
HMI přístroj disponuje vysokým výpočetním výkonem nutným pro ty nejpokročilejší expertní systémy. Harmony P6 může mít předinstalovaný software – například EcoStruxure Machine SCADA Expert, který představuje sofistikovanou formu operátorského rozhraní s konektivitou do nadřazených MES systémů nebo nativní konektivitou na mobilní cloudové aplikace na bázi Aveva Insight. Pro aplikace tzv. chytré údržby na bázi rozšířené reality se doporučuje EcoStruxure Augmented Operator Advisor.
Úspora energie na konkrétním příkladu
Společnost Schneider Electric od roku 2018 ve svém výrobním píseckém podniku ušetřila díky digitalizaci a řešení EcoStruxure celkem 1 400 000 kWh = 575,4 tun CO2, a to jak na el. energii, tak na vytápění.
Pro výpočet emisí z výroby elektřiny se použil český zdroj energetického mixu, který vychází na 411 gramů CO2 za jednu vyrobenou kWh, přičemž evropský průměr je přibližně 256 g CO2/kWh.
Certifikace kybernetické bezpečnosti
Nejvyšší možná ochrana proti kybernetickým útokům je naprostou prioritou Schneider Electric, kterou dokazuje certifikát Achilles.
Více o parametrech řady průmyslových počítačů se dozvíte ve videu.