Veletrh AMPER je každoročně největší událostí v oblastech elektrotechniky, energetiky, elektroinstalace, elektroniky, digitalizace, automatizace, ICT, osvětlení a zabezpečení v České republice i na Slovensku. Letošní 28. ročník se uskuteční již tradičně v Brně. Schneider Electric se veletrhu účastní již po několikáté.
Motor Management s jistotou
V sekci průmyslové automatizace a digitalizace pozornost zaslouženě upoutá delta robot PacDrive rozšířený o nadstavbové SW prediktivní a chytré údržby tzn. EcoStruxure Machine Advisor a EcoStruxure Augmented Operator Advisor.
V dnešní době, kdy účty za energie neznají mezí, hraje efektivní ovládání motorů čím dál větší roli. Tato oblast je pro Schneider Electric tak logicky naprosto prioritní a inovuje celé řady produktů, služeb a intuitivních nástrojů, které pomáhají zákazníkům vybrat si pro motor management to správné řešení.
“S koncepcí Motor Management s jistotou od Schneider Electric dosáhnete citelných úspor nákladů (TCO) až o 30 % a dokážete zkrátit dobu návrhu až o 40 %,” doplňuje produktový manažer Michal Burda.
Z produktových novinek si nenechte ujít nové motorové jističe a stykače TeSys Deca, management zátěží v duchu IIoT TeSys island a nebo nový softstartér Altivar ATS480.
V části věnované on-line nástrojům si mohou zájemci rovnou vyzkoušent naše nové konfigurátory EcoStruxure Motor Control a EcoStruxure Motor Management Design.
Novinky pro moderní domácnost budoucnosti
Vedle nadčasových vypínačů Sedna budou na veletrhu prezentovány také nové vypínače Unica. Zařízení jsou vybavena inovativními funkcemi, díky kterým se zařízení stávají vypínačemi a zásuvkami budoucnosti.
Chytrý domov reprezentuje také Unica System+, který je dokonalým řešením pro přeměnu domácích nebo pracovních kanceláří v přehledné pracovní prostory. Modulární, rychle instalovatelná a snadno přenositelná zařízení poskytují flexibilitu a revoluční design, který povýší běžné kancelářské prostory na moderní pracovní místa připravená na novou dimenzi homeoffice.
Nový vypínač Unica.
Podrobněji o řešení pro vypínače a zásuvky na workshopu
V rámci workshopu, který bude probíhat během celé výstavy, si můžete vyzkoušet vychytávky a různé způsoby montáže nových řad vypínačů a zásuvek.
Nový jistič ComPacT NSX
Legendární kompaktní jističe nízkého napětí řady ComPacT představí svého následovníka. Vedle vysoké zkratové výkonnosti 200 kA, extrémně rychlého vypínání a silného omezování zkratů, přináší nová řada jističů ComPacT NSX do 630 A zajímavé inovace jako např. bezdrátové moduly PowerTag pro měření energie, bezdrátové pomocné kontakty pro komunikaci stavu, funkce proudového chrániče v základním rozměru jističe nebo miniaturní verzi výkonového jističe ComPacT NSXm do 160 A.
Miniaturní verze výkonového jističe ComPacT NSXm
Chytré řešení pro řízení budov
Pro bezproblémové řízení provozu a údržby budov 21. století je tu kompletní elektrický rozváděč s komunikující jisticí a spínací technikou. Rozvaděč umožňuje monitorování spotřeby elektrické energie, její úspory či prediktivní údržbu a plánování servisních zásahů s cílem minimalizovat potenciální výpadky v dodávce energie. Novou, atraktivní funkcí je přístroj HeatTag pro měření a monitorování teploty, vlhkosti a kouře v rozváděči.
Inovativní nasazení serverů v edge computing
Návštěvníci si budou moci prohlédnout také oblíbenou nízkoprofilovou skříň NetShelter WX 6U pro montáž na stěnu. Rozvaděč nezabírá místo na podlaze a pojme až 113 kg vybavení. Kromě elegantního designu je také praktický – disponuje prachovým filtrem a integrovanými ventilátory. Nízkoprofilová skříň 6U pro montáž na stěnu od společnosti APC By Schneider Electric představuje inovativní způsob nasazení serverů a síťových zařízení v prostředí edge computing.
Nízkoprofilová skříň NetShelter WX 6U
Nabíjecí stanice pro rezidenční a komerční budovy
K prohlédnutí bude smart řešení nabíjení elektromobilů pro komerční i rezidenční budovy. Nabíjecí stanice Evlink Smart Wallbox je určena pro montáž v domovních instalacích, v bytových domech, hotelích a na soukromých parkovištích. Jsou speciálně navrženy na několikahodinový denní provoz v náročném prostředí.
Schneider Electric představí i inteligentní systém řízení EcoStruxure EV Charging Expert, které umožňuje vzdálené řízení, správu přístupů a přináší i řešení supervize.
EVlink Home umožňuje řízení výkonu pro nabíjení podle aktuálního odběru rodinného domu. Nabízí unikátní design, snadnou montáž a jednoduché řešení problému s dostupným výkonem pro nabíjení pomocí Smart Peak kontroléru, který zajistí nabíjení v nejkratším možném čase. Na stánku Schneider Electric bude mít návštěvník zblízka možnost prozkoumat všechny výhody řešení nabíjení elektromobilů.
EVlink Home, domovní nabíjecí stanice pro montáž na stěnu
Stánek Schneider Electric najdete v hale P, číslo stánku P 4.11, na hlavním koridoru.