Rebel z jihočeského Písku
Nové ovládače (tlačítka) nouzového zastavení Harmony XB5AS84W od Schneider Electric splňují jak požadavky dvou základních bezpečnostních norem ČSN EN ISO 13 850 a ČSN EN IEC 60 204, tak rovněž Směrnice pro strojní zařízení 2006/24/EC (Nařízení vlády 176/2008 Sb.). V mnoha ohledech je dokonce vcelku užitečně překračují. Nabízí se jak samostatné hlavice, tak kompletní ovládače (resp. kompletní ovládače ve skříni Harmony XAL).
Disponují prosvětleným prstencem, který po aktivaci změní barvu z bílé na červenou a citelně tak zrychlí zásah údržby na správném místě. Nový čtvercový tvar a velká plocha akčního členu (hlavice tlačítka) zvládne bleskovou aktivaci úderem ruky (dlaně, pěsti i hrany) nebo jiného údu. Následuje okamžitá aretace stiskacího mechanizmu a rozpojení kontaktů. Ke zvýšení bezpečnosti přispívá také robustní žlutá obruba, jejímž pootočením doprava (návodné šipky vylisovány) se provádí odblokování aretace.
Ovládače (tlačítka) nouzového zastavení Harmony XB5AS84W disponují rovněž, v souladu s ČSN EN IEC 60 947-5-5, funkcí proti přelstění (mžikovou funkcí). Zamezí se tak různým „šikulům“ v tom, aby rozpojili kontakty ovládače a následně zastavili stroj bez aretace tlačítka.
K úspěchu, již po pár měsících na trhu, nových tlačítek jistě přispívá i fakt, že jsou vyráběna v moderním závodě Schneider Electric v jihočeském městě Písek.
Každý stroj by měl mít svůj ovládač (resp. své ovládače) nouzového zastavení – potřebuje rebelsky čtvercové, do ruky padnoucí, a navíc prosvětlené zástupce řady Harmony XB5AS od Schneider Electric.
Více informací vám rádo poskytne naše Zákaznické centrum.
Nouzové zastavení stroje aneb v nouzi poznáš Harmony
Každý stroj by měl mít svůj ovládač nouzového zastavení. Sázku na jistotu představují nové – rebelsky čtvercové, do ruky padnoucí a navíc prosvětlené – ovládače Nouzového zastavení Harmony XB5AS od Schneider Electric.