- Odpovědi více než 1 000 IT profesionálů a manažerů z celého světa formují nové strategie edge computingu. Zajistí vyšší oddolnost, konektivitu a podporu digitálně propojených operací, které mají být především bezpečné, spolehlivé, ale take udržitelné.
- Edge Computing je esenciální jednotkou přechodu na digitální provoz.
- Návrh, plánování, budování i údržba technologických kapacit s sebou přináší take problémy – od nedostatečného přístupu ke kvalifikovaným osobám pro implementaci a údržbu, až po obavy týkající se správy okrajové infrastruktury v požadovaném měřítku.
- Klíčem k úspěšné implementaci jsou bezpečné a udržitelné zdroje, vzdálený přístup k softwaru a digitálním službám a v neposlední řadě take důvěryhodní partneři.
„Tím, jak se organizace snaží vytvářet nové a lepší služby pro zákazníky a zlepšovat provozní efektivitu, bezpečnost a udržitelnost, se stále více spoléhají na digitální technologie. White Papers analyzuje klíčovou roli, kterou hrají edge computing a edge aplikace při přechodu na digitálně orientovaný, propojený provoz,“ říká Chris Hanley, SVP, Commercial Operations & Global Channels, který řídí obchodní strategie pro edge ve společnosti Schneider Electric.
„White Papers poukazuje na strategie, které si mohou IT profesionálové a manažeři osvojit, aby zajistili budoucnost svých edge computingových kapacit pro podporu vzdálených, propojených, bezpečných, a udržitelných provozních systémů.“
Edge computing je jedním z hlavních nástrojů paradigmatu digitální orientace. Mezi nejčastější případy využití infrastruktury edge patří systémy kybernetické bezpečnosti, které lokálně monitorují provozní síť, a také ukládání a zpracování provozních dat, která se přenášejí do cloudu.
Proč firmy investují do edge computingu?
"zlepšení kybernetické bezpečnosti" (50 %)
"odolnost a spolehlivost systémů" (44 %)
Až 32 % respondentů se setkalo s "nedostatkem konektivity nebo pomalým připojením" v souvislosti s nasazením edge. Dále se 31 % respondentů setkalo s "výpadkem nebo přepětím v dodávkách elektrické energie trvajícím déle než 60 sekund".
Výzvy, které je třeba překonat při přechodu na digitálně propojený provoz
1) Zabezpečení. Propojování provozních systémů je spojeno s velkými obavami o fyzickou a kybernetickou bezpečnost. Řešení bude vyžadovat systémy a procesy, které budou přizpůsobeny tomuto novému paradigmatu. Po připojení ke cloudu však lze pro provozní data najít řadu nových a efektivních způsobů využití. Taková data mohou zlepšit spolupráci v podniku a umožnit funkce vzdáleného řízení provozu, které povedou k zefektivnění práce a zároveň zajistí, že společnosti budou mít možnost efektivně a bezpečně provozovat vzdálené aplikace.
2) Dovednosti. Zaměstnanci musí mít být správně proškoleni, aby mohli provádět činnosti napříč technologickým prostředím a aby byli schopni zajistit interní soulad pro prosazení změn. Toto zaměření bude vyžadovat, aby společnosti navázaly spolupráci s novými partnery z ekosystému uvnitř i vně organizace.
3) Spolehlivost. Vzhledem k tomu, že stále více lokálních provozních aplikací je podporováno na dálku prostřednictvím připojených edge kapacit, má spolehlivost zásadní význam.
„Spolehlivé zdroje na okraji jsou základem pro přechod na digitálně orientovaný propojený provoz,“ uvedla Jennifer Cooke, ředitelka výzkumu edge strategií ve společnosti IDC.
„Organizace jsou zranitelné, pokud jejich technologie selžou. Pro zajištění budoucnosti edge aplikací musí vedoucí pracovníci vyvinout strategii, která řeší problémy kybernetické bezpečnosti a zajišťuje přístup údržbě odolných edge infrastruktur.“
Jak mohou organizace zajistit své edge kapacity, aby podpořily svůj přechod na digitálně orientovaný provoz?
- Odolné, bezpečné a udržitelné zdroje napájení: Zahrnutím odolných zdrojů napájení a konektivity již v raných fázích plánování edge infrastruktury mohou společnosti snížit riziko výpadků.
- Vzdálené monitorování a správa edge zdrojů: Průběžná správa edge infrastruktury ve velkém měřítku bude výzvou pro všechny organizace. Je třeba zajistit, aby vaše edge zdroje byly vybaveny tak, aby podporovaly nepřetržité vzdálené monitorování a autonomní provoz.
- Důvěryhodní partneři, kteří mohou poskytnout potřebné dovednosti pro výše uvedené edge zdroje: Zvažte spolupráci s důvěryhodným partnerem, který může poskytnout osvědčené postupy v oboru. Důvěryhodní servisní partneři mohou často předvídat problémy dříve, než nastanou. Dále hledejte partnery, kteří se rovněž zavázali k udržitelnosti, protože mezi dotázanými uvedlo 82 % závazek k udržitelnosti jako kritérium výběru poskytovatelů edge řešení.
Společnost Schneider Electric jako důvěryhodný partner a poskytovatel komplexních řešení úzce spolupracuje se svými zákazníky při navrhování jejich strategií, aby zajistila spolehlivost, odolnost, bezpečnost a udržitelnost řešení v průběhu celého návrhu, ale i instalace a správy sítě prostřednictvím:
- Odolných, bezpečných, propojených a udržitelných řešení fyzické infrastruktury pro jakékoliv edge prostředí – poskytuje tak jistotu v propojeném světě;
- Cloudové platformy pro monitorování a správu EcoStruxure IT, která zajišťuje vzdálené řízení včetně zabezpečení, analýz a doporučení založených na datech, reportování a digitálních služeb;
- Integrovaného ekosystému tvořeného IT aliancemi, globální sítí důvěryhodných zkušených obchodních partnerů a servisních techniků.
Celý výzkum White Papers IDC Succeeding at Connected Operations with Edge Computing, doc #US48982222, Duben 2022, sponzorovaný společností Schneider Electric, si můžete zdarma stáhnout zde. Pro více informací o řešení edge computingu společnosti Schneider Electric a řešení Ecostruxure IT navštivte naše webové stránky.
O průzkumu:
Respondenti byli oslovováni po celém světě a zastupovali firmy ve Spojených státech, Číně, Japonsku, Německu, Velké Británii, Indii a Irsku. Velikost organizací se pohybovala od 100 do více než 1 000 zaměstnanců.