Budovy představují přibližně 40 % celkové energetické spotřeby. S rostoucí nejistotou a výrazným nárůstem nákladů na energie mohou majitelé a správci budov nebo zařízení při znalosti své spotřeby energií výrazně ušetřit. Mít detailní přehled o spotřebě elektrické energie je základním předpokladem pro identifikaci plýtvání a neefektivní spotřeby, a tím nalezení příležitostí k úsporám energie. Jestliže chceme proaktivně jednat, je nejprve potřeba změřit data, následně jim porozumět a na základě této analýzy provést nápravná opatření, která povedou ke snížení spotřeby. Pouhou změnou chování a přístupu lze uspořit 5 až 10 % energií. Po podrobném auditu a přijetí náprávných opatření v podobě dodatečných investic do efektivnějších technologií, lze dosáhnout až 30 % energetických úspor.
Měřte spotřebu energie jednotlivých zátěží
Senzory pro měření energie PowerLogic PowerTag jsou bezdrátové, což znamená, že nevyžadují žádné komunikační kabely pro přenos dat. Implementace do systému je velice snadná a samotné senzory nezabírají místo na DIN liště. Jedná se o unikátní a ideální řešení jak pro nové, tak pro existující instalace.
PowerLogic™ PowerTag EcoStruxure™ Panel Server
EcoStruxure™ Energy Hub
Základní analýza nebo bezpečné připojení ke cloudové aplikaci
Brána EcoStruxure Panel Server sbírá data z bezdrátových senzorů (např. Power Tag) pomocí protokolu Zigbee. Vybrané modely mají porty Ethernet a RS485 a jsou tedy schopny vyčítat data ze zařízení připojených na sběrnici. Podporuje protokoly Modbus TCP a Modbus RTU. EcoStruxure Panel Server dále poskytuje data nadřazeným systémům přes Ethernet. V případě, že není možné do rozváděče přivést síťový kabel, lze alternativně použít Wi-Fi. Verze Panel Serveru - Advanced (PAS800) s 32 GB pamětí může být použita jako samostatné řešení pro základní analýzu a sledování trendů. Pokud je nutno sbírat data z více lokalit, je vhodné využít cloudovou aplikaci EcoStruxure Energy HUB. Jedná se o jednoduchý cloudový systém monitorování energie, který poskytuje přehled o spotřebě, a umožňuje detekovat potenciální úspory energie. Díky ní je možné kdykoliv a kdekoliv centralizovaně monitorovat energetickou spotřebu na různých místech.