1. Co je řada Easy?
Jedná se o kompletní řadu zařízení, která zvyšují bezpečnost a účinnost elektrických systémů. V závislosti na konkrétním zařízení mohou buď předcházet přetížení či zkratu u vašeho vybavení, nebo chránit přímo vás před úrazem elektrickým proudem (a tuto ochranu lze rozšířit i na jiná zařízení). Zařízení Easy zahrnují jističe, které automaticky vypnou tok elektřiny, nebo přerušovače zemního obvodu, které tento tok monitorují a zachycují jakékoli přerušení. Kromě toho tato řada zahrnuje vypínače, které mohou automaticky zapínat nebo vypínat elektrické obvody. A neměli bychom zapomenout na hardware pro přepěťovou ochranu, který se používá k ochraně elektrického zařízení před přepětím. Jsou obvykle důsledkem zásahů bleskem, výpadků napájení nebo jiných elektrických poruch. Velmi důležité jsou také přípojnice, které pomáhají rozvádět energii z elektrického zdroje do více obvodů.
2. Jaké jsou výhody použití řady Easy?
Easy Lexium, Easy Modicon, Easy UPS a všechny ostatní produkty řady Easy vyhovují potřebám neustále se měnícího světa a prostředí. Dodáváme odolné a velmi efektivní produkty, které zohledňují i udržitelnost. Jsou flexibilní a vysoce přizpůsobitelné a současně splňují mezinárodní normy a požadavky. V závislosti na produktu je možné zvolit řešení, které bude dobře vyvážené z hlediska rozpočtu, výkonu a spolehlivosti. Tyto bezpečnostní mechanismy jsou základem bezpečné distribuce elektřiny. Tím, že umožníte plnou konektivitu a hladký tok energie, zajistíte fungování v celém provozu bez zbytečných přerušení.