Først kom Resi9 CX - en ny serie boligtavler i et gennemtænkt og monteringsvenligt design med flere smarte detaljer, som letter elektrikerens arbejde.
Nu følger Resi9 PW, som kan sætte yderligere fart på arbejdet og samtidig giver maksimal sikkerhed i boliginstallationer.
PW står for prewired og er en serie færdigmonterede tavler i Resi9 CX-familien, som leveres 100 procent klar til brug i den nybyggede eller renoverede bolig. Elektrikeren skal blot fastgøre tavlen på væggen og forbinde den til installationen - alt andet arbejde er gjort på forhånd.
Sparer mange arbejdstimer
"Med Resi9 PW sparer elektrikeren ganske mange arbejdstimer, som ellers ville være gået med at montere komponenterne, teste tavlen og til sidst udfylde den lovpligtige dokumentation," siger Thomas Kvist, som er ansvarlig for tavlemateriel hos Schneider Electric Danmark.
De færdige boligtavler er samlet i Danmark for Schneider Electric, og sortimentet er sammensat efter en grundig undersøgelse af markedet.
"Vi har kortlagt de typiske behov i boliger af forskellige type og størrelse. Kravene til el-tavlen er jo ikke de samme i en mindre lejlighed og i et større hus," forklarer Thomas Kvist.
Ekstra fokus på sikkerhed
Resultatet er, at Resi9 PW-sortimentet består af 11 forskellige varianter, alle med tre eller fire rækker. Tilsammen imødekommer de slutkundernes typiske behov i boliger fra cirka 80 til 250 kvadratmeter - men med et ekstra fokus på sikkerhed, understreger Thomas Kvist:
"Vi vil gerne gøre vores til, at elektrikerne leverer de bedste og mest sikre el-tavler til deres kunder. Derfor har vi også inkluderet transientbeskyttelse som en standardkomponent i alle Resi9 PW-tavler," siger han.
Desuden er alle Resi9 PW-tavler bestykket med to HPFI fejlstrømsafbrydere af type A og en hovedafbryder eller sikringselement type D02 i bunden af tavlen.
Også til installationer med ladestander
Resi9 PW fås også i en variant med én ekstra fejlstrømsafbryder type B-EV og automatsikring på 32A, varianten EV til boliger med ladestander til el-bil med effekt på op til 22 kW.
På de ydre linjer er Resi9 PW-tavlerne identiske med den øvrige Resi9 CX-serie. Det vil sige et flot og moderne design i hvid plastic med elegant afrundede hjørner og valgmulighed mellem hvidt eller transparent låg.