Ballerup, 20. januar 2025:
Lynhurtig opladning, hver gang
Takket være PPS (Programmable Power Supply) teknologien tilpasser laderen automatisk strømmen til din enhed, hvilket sikrer den hurtigste mulige opladning uden at kompromittere batteriets levetid. Dette betyder bl.a. opladning af en iPhone fra 0-60% på 30 min.
Avancerede funktioner for optimal ydeevne:
- PD (Power Delivery): Understøtter de nyeste hurtigladningsstandarder for maksimal kompatibilitet.
- PPS (Programmable Power Supply) teknologi: Sikrer hurtigst mulig opladning uden kompromittering af batteriets levetid.
- Beskyttelse: Indbyggede sikkerhedsfunktioner beskytter mod kortslutning, overophedning og overspænding (OVC III) i installationen.
- Holdbarhed: Robust og holdbar konstruktion der er testet til at kunne klare mere end 10.000 isætninger og udtagninger af lade-kablet
- Fleksibel installation: Passer perfekt ind i eksisterende LK FUGA installationer.
Hvorfor vælge LK FUGA 21W USB-lader?
- Spar tid: Lynhurtig opladning med op til 21W for USB-C og op til 18W for USB-A.
- Forlæng batteriets levetid: Intelligent opladning beskytter batteriet og sikrer længere levetid.
- Lavt energiforbrug: Stand-by forbrug på under 0,05W
- Sikkerhed: Avancerede sikkerhedsfunktioner giver dine kunder optimal tryghed.
Klar til fremtiden
"Med LK FUGA 21W USB-laderen har vi skabt en løsning, der sætter nye standarder for hurtig og sikker opladning” udtaler Mark Remmer Bitsch, produktansvarlig for LK FUGA hos Schneider Electric Danmark. "Mange kender efterhånden PD (Power Delivery) fast charge, som gør det muligt at lade enheder op ret hurtigt via USB-C. Men PPS tager det et skridt videre og gør opladningen ægte intelligent. Når både laderen og den mobile enhed understøtter PPS, taler de sammen under opladningen, så ladestrømmen hele tiden bliver tilpasset. Resultatet er den mest effektive opladning, der samtidig er nænsom overfor batteriet og sikrer længst muligt levetid, udtaler Mark Remmer Bitsch desuden.
LK FUGAÒ 21W USB-oplader A + C er tilgængelig hos grossisterne nu og kan leveres med hvid afdækning eller uden afdækning. Desuden kan afdækning i lysegrå og koksgrå bestilles som tilbehør.
Læs mere om den nye intelligente lader her.