Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Ny stærk softstarter fra Schneider Electric

ATS480 afløser ATS48 og byder på samme størrelse, højere ydelse og endnu flere fordele.

Schneider Electric opgraderer sortimentet af softstartere med ATS480, som erstatter den populære ATS48.

ATS480 er det perfekte valg til maskinbyggere, tavlebyggere og andre fagfolk, som har brug for en højtydende og pålidelig softstarter til industrielle applikationer, hvor kravene er større end i de helt enkle applikationer og HVAC-anlæg.

Den nye softstarter er velegnet til standard industriapplikationer, marineapplikationer procesanlæg og infrastruktur - også applikationer med tung belastning.

ATS480 byder på et nyt design og mere funktionalitet, som letter fagmandens arbejde hele vejen fra design af applikationen til implementering og idriftsættelse.

Lige så vigtigt er det, at ATS480 har de samme mål som forgængeren ATS48 og derfor kan monteres lynhurtigt i eksisterende applikationer. Desuden benytter ATS480 meget af det samme tilbehør, fx værn og kontaktorer, ligesom den deler tilbehør med visse frekvensomformere i Schneider Electrics Altivar-familie.

Med ATS480 bliver det også nemmere at vælge den rigtige softstarter. Nu kan alle varianter af ATS480 nemlig håndtere spænding fra 208 til 690V, så antallet af varenumre er halveret i forhold til forgængeren.

Og med Schneider Electrics unikke onlineværktøj til at vælge og konfigurere motorstyring sparer fagmanden kostbar arbejdstid og får den rigtige løsning i den optimale konfiguration hver gang.

 

ATS480 - highlights

  • Nyt design - samme mål som ATS48
  • Forenklet produktsortiment - alle ATS480 softstartere håndterer spænding fra 208-690V
  • Værn og kontaktorer fra forgængeren kan genbruges
  • Nem opsætning med SoMove og ATS480 Device Type Manager
  • Flere kommunikationsmuligheder letter integrationen - ATS480 fås med kommunikationsmoduler til Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP og CANopen
  • Højt niveau af cybersikkerhed - udvidede funktioner til administration af brugeradgange, porte og services, registrering og rapportering af sikkerhedsrelaterede hændelser, sikker start og opdatering af firmware
  • To varianter af display til montering i låge
  • Høj ydelse - sortimentet dækker alle behov fra 3-1.200A og 4-900kW
  • Nem fejlsøgning og support
  • Robust design - også velegnet til hårde miljøer
  • ATS480 har de relevante marinecertifikater, som sammen med en ekstern bypass kontaktor gør installationen mere driftsikker
  • Udviklet til morgendagens digitale applikationer - fx EcoStruxure Plant Builder, Motor Management Design, Control Expert og AVEVA Plant SCADA

 

ATS480 softstarter fra Schneider Electric kan leveres nu.

Se hele sortimentet og find den optimale variant til dit næste projekt her: https://www.se.com/dk/da/product-range/48782723-altivar-soft-starter-ats480/

Indførelse af Wiztopics Blockchain-certificeringsplatform

Fra 2. oktober 2019 certificerer Schneider Electric sit indhold på Wiztrust for at gør kommunikationen sikker. Du kan kontrollere ægtheden på webstedet Wiztrust.com for Corporate Communications.
Vis pressemeddelelse (pdf, 185 kb) Åbner i nyt vindue
Del denne side: