Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Nyhed til Harmony sikrer effektiv montering af trykknapper

Ballerup, Denmark

12/09/2024

Schneider Electric udvider sortimentet af kontaktelementer til trykknapper i Harmony-serien. Nyt design med push-in-tilslutning af ledninger sparer arbejdstid, plads og sikrer korrekt tilslutning hver gang.

Markedets førende serie af trykknapper har fået endnu en markant opgradering – denne gang i form af en "stor lille" nyhed.
En række Harmony kontaktelementer med fjederklemmer fra Schneider Electric har nemlig fået et nyt og mere kompakt design, som byder på nye fordele for tavlebyggere, maskinbyggere og elektrikere.

De nydesignede fjederklemmer har nu terminaler med push-in tilslutning af ledninger. Det giver lynhurtig, effektiv montering uden brug af værktøj. Ledningen føres ganske enkelt ind i terminalen, som automatisk klikker ledningen på plads med korrekt tilspænding.

Markant tidsbesparelse

"Det giver montøren en markant tidsbesparelse i monteringsfasen. Arbejdstid er kostbar, og sparet tid betyder en konkurrencefordel for alle, som arbejder med at montere trykknapper og servicere applikationer med trykknapper," siger Jesper Rasmussen, produktansvarlig for Harmony i Schneider Electric.

Det nye design med push-in-terminaler byder også på andre markante fordele. For det første sikrer terminalen, at hver eneste ledning er tilsluttet med det korrekte tilspændingsmoment. Det mindsker risikoen for fejl, hvor enkelte ledninger måske ikke bliver tilsluttet korrekt.

"Mindst lige så vigtigt er det, at tilspændingen holder over tid. Med de nye kontaktelementer er det ikke længere nødvendigt at tjekke og evt. efterspænde ved efterfølgende service på applikationen, hvilket jo er en yderligere tidsbesparelse," siger Jesper Rasmussen og tilføjer:

"Det gør Harmony særligt velegnet til montering tæt på fx motorer i maskiner, hvor vibrationer ellers ville være et problem, som på sigt kan skabe problemer ved tilslutningerne."

Flere muligheder kræver mindre plads

En anden vigtig egenskab ved de nydesignede Harmony kontaktelementer er, at de er langt mere kompakte end deres forgængere – hele 37 procent lavere.
De kræver mindre plads i tavler og kontrolpaneler, og det er en fordel for både maskinbyggeren og slutkunden.

"Det giver også bedre muligheder for at kombinere flere kontaktelementer, når der er behov for mere funktionalitet i et enkelt tryk. For eksempel er der nu plads til to kontaktelementer oven på hinanden i en trykknapkasse," siger Jesper Rasmussen.

De nye Harmony-kontaktelementer med push-in-terminaler fås til både XB4 trykknapper i metal og XB5 i plast og kan bestilles nu.

Et bredt udvalg af de mest brugte trykknapper er desuden tilgængelige som komplette sæt, så trykknap og kontaktelement kan bestilles samlet på ét enkelt varenummer.

Jesper Rasmussen understreger, at lanceringen af de nye kontaktelementer ikke betyder et farvel til de velkendte Harmony-kontaktelementer med traditionelle skrueterminaler. En række af de mest solgte produkter med skrueklemmer bliver nemlig i sortimentet.

Indførelse af Wiztrusts Blockchain-certificeringsplatform

Fra 2. oktober 2019 certificerer Schneider Electric sit indhold på Wiztrust for at gør kommunikationen sikker. Du kan kontrollere ægtheden på webstedet Wiztrust.com for Corporate Communications.
Vis pressemeddelelse (pdf, 185 kb) Åbner i nyt vindue
Del denne side: