Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Schneider Electric lancerer banebrydende strømbeskyttelsesteknologi til datacentre

12/12/2024

Kravene til datacentres kapacitet, sikkerhed og energieffektivitet vokser hastigt. Derfor præsenterer Schneider Electric nu en ny teknologi, der med sit 52 procent mindre klimaaftryk og størrelse på kun 1,2 kvadratmeter sætter nye standarder for strømbeskyttelse i den kritiske infrastruktur.

Ballerup den 13. december 2024 – Den globale energioptimeringsspecialist og førende aktør inden for digital transformation af energistyring og automatisering, Schneider Electric, løfter nu sløret for en højeffektiv, ultrakompakt og skalerbar trefaset uafbrydelig strømforsyning. UPS-teknologien er skræddersyet til store datacentre, produktionsanlæg og kritiske infrastrukturmiljøer.

Navnet på nødstrømforsyningen, der kun fylder 1,2 kvadratmeter, er Galaxy VXL.

Galaxy VXL kommer med et højt cybersikkerhedsniveau, smarte software features og sikkerhedsfunktioner, der sikrer maksimal oppetid og stabilitet i de mest energikrævende infrastruktursystemer som fx i datacentre og produktionsanlæg.

”Behovet for store infrastruktursystemer vokser i et tempo, vi aldrig har set før. For at beskytte de kritiske infrastrukturanlæg er det afgørende for virksomheder, at de får adgang til de mest bæredygtige, robuste og effektive teknologier, der findes, samtidig med at energiforbruget og miljøpåvirkningen reduceres,” siger Tarunjeet Sarao, SVP Data Center Systems hos Schneider Electric.

UPS-løsningen er i stand til at drive op til 1,25 MW i én enhed og op til 5 MW med fire enheder, der kører i parallel drift. Samtidig minimerer den virksomheders omkostninger gennem dens store drifts- og energieffektiviseringsfordele.

Nødstrømforsyningen er baseret på flere patenterede driftsteknologier og leverer helt op til 99 procent effektivitet i eConversion-drift og op til 97,5 procent effektivitet i dobbeltkonverterende drift. Det sikrer et klasse-1 strømbeskyttelsesniveau, samtidig med at UPS-enhedernes CO2-udledning reduceres med en faktor på 2.

Markant mindre klimaaftryk
Udover at Galaxy VXL har et 52 procent mindre klimaaftryk sammenlignet med branchegennemsnittet, giver det skalerbare og modulære design også mulighed for N+1-redundansniveuaer, som øger systemets tilgængelighedsniveau med en faktor på 10.

Det modulære design giver også virksomheder mulighed for at reducere udgifter, da man kan tilpasse systemet til den egentlige last og udvide efter behov. Alt sammen for at imødekomme de krav, som Schneider Electric oplever i markedet.

”Vores nye Galaxy VXL UPS leverer en state-of-the-art strømbeskyttelse i et kompakt, innovativt og yderst effektivt design, kombineret med forbedrede sikkerhedsfunktioner. UPS’en er udviklet til en bred vifte af AI-, datacenter- og industrielle applikationer og sikrer, at fremtidens højintensive arbejdsbelastninger understøttes på bedste og mest pålidelige vis,” siger Tarunjeet Sarao, SVP Data Center Systems hos Schneider Electric.

Understøttes af EcoStruxure-software
Galaxy VXL er kompatibel med både lithium-ion- og VRLA-batterier, og indeholder også en Live Swap-funktion. Live Swap-funktionen giver en forbedret oppetid, tilgængelighed og brugervenlighed, hvilket sikrer en mere robust, fleksibel og forudsigelig drift for datacentre og kritiske elektriske belastninger.

Hele setup’et bliver suppleret med fjernovervågning via Schneider Electrics EcoStruxure-software. Det betyder, at man får en mere sikker og pålidelig fjernstyring gennem forbedret sikkerhed og Ethernet-forbindelser, der er certificeret i henhold til de nyeste IEC-62443-4-2-sikkerhedsstandarder.

Derudover er Galaxy VXL en del af Schneider Electrics EcoCare-serviceaftale, som giver adgang til eksklusiv eksperthjælp og sikrer maksimal produktlevetid.

Med Galaxy VXL får man adgang til en teknologi, der er designet til at levere en høj energitæthed samt en AI-klar strømarkitektur til de mest energikrævende arbejdsbelastninger i datacentre, produktionsanlæg og kritiske infrastrukturmiljøer.

Den nye UPS er samtidig den første nogensinde, der har mulighed for at have op til 1,25MW i én fuldt skalerbar og modulær model med 125kW/3U strømmoduler på bare 1,2 m­­­2, og op til 5MW med fire enheder i paralleldrift i en samlet størrelse på 4,8m2.

Galaxy VXL er allerede tilgængelig i alle 400V IEC-regioner verden over, og for at imødekomme markedets efterspørgsel øger Schneider Electrics produktionen og tilpasningskapaciteten på en række af sine globale fabrikker, så produktionskapaciteten på Galaxy VXL vil være på over 9.000 enheder i 2025.

Læs mere om Galaxy VXL og alle dens funktioner og fordele her.

Indførelse af Wiztopics Blockchain-certificeringsplatform

Fra 2. oktober 2019 certificerer Schneider Electric sit indhold på Wiztrust for at gør kommunikationen sikker. Du kan kontrollere ægtheden på webstedet Wiztrust.com for Corporate Communications.
Vis pressemeddelelse (pdf, 185 kb) Åbner i nyt vindue
Del denne side: