Ballerup, den 14. marts 2024 – Schneider Electrics nye boligtavlesoftware, eDesign er en gratis og onlinebaseret software, der nemt konfigurerer og dokumenterer Resi9 CX-tavler til boliger.
Forarbejdet med at sammensætte gruppetavlen til boliger er ofte betydeligt mere omstændigt og tidskrævende end selve monteringen. Elektrikere eller installatører skal nemlig først vælge de rigtige tavlekomponenter, bestille dem hjem fra grossisten, identificere den optimale placering for hver eneste komponent og til sidst udfærdige lovpligtig dokumentation.
Men nu kan de vinke farvel til den ineffektive og tidsslugende proces.
For eDesign letter arbejdet og hjælper installatører med at konfigurere, designe og dokumentere tavler til boliger – og softwaren indeholder alle dokumentationskrav i installationsbekendtgørelsen.
”Vi har lyttet til vores kunder og markedet, og kan tydeligt se, at der er et stort behov for den her software, som er den nyeste på markedet. Nu lancerer vi et produkt, der er nemt og intuitivt at arbejde i, og hvor tavle, komponenter og software er samlet i én løsning, der automatisk genererer den nødvendige dokumentation,” siger Thomas Kvist, produktchef i Schneider Electric med ansvar for tavlemateriel.
Med eDesign kan elektrikeren eller installatøren nu bygge og sammensætte en hel gruppetavle efter kundens behov. Fx i nybyg, hvor en elektriker skal kortlægge samtlige tavlegrupper, der skal være til alt fra soveværelser og spisestue til komfuret og køleskabet i køkkenet.
Dokumentation kommer helt af sig selv
For at anvende den nye og gratis eDesign-software skal man have en bruger til MitLK, der tilgås via Schneider Electrics hjemmeside.
Her opretter man projektet, man skal lave for kunden, og tilvælger alle de komponenter, der skal benyttes til det. Nu genereres de dokumenter automatisk, der er et lovkrav, på dokumentationssiden, som man kan hente ned på ens arbejdscomputer.
Hvis kunden opdager, at vedkommende gerne vil have tilføjet noget ekstra til projektet – fx solceller på taget – skal elektrikeren blot tilgå det eksisterende projekt og tilføje flere komponenter, hvorefter dokumentationen automatisk opdateres. Derudover kommer softwaren også med advarsler eller anbefalinger, hvis det samlede effekttab er for højt, eller der mangler en tavle med flere rækker.
Derudover er eDesign et effektivt værktøj for en elektriker, der arbejder med mange identiske boliger. Man kan nemlig lave en standardkonfiguration, hvor man ikke skal starte forfra hver gang, men blot tilgå tavlen, og ændre det, som kunden gerne vil have.
Gør arbejdet lettere og hurtigere
"Det er et gennemtestet og gennemarbejdet produkt, hvor eksterne elektrikere har testet softwaren over en længere periode. Vi har bygget eDesign fra bunden med det klare mål om at gøre det nemmere for elektrikeren eller installatøren at vælge og bygge den rigtige tavle til hvert eneste projekt. Det er et intuitivt og dynamisk værktøj, som med få klik letter en del af arbejdsbyrden," siger Thomas Kvist, produktchef i Schneider Electric.
eDesign er udviklet til at konfigurere og dokumentere boligtavler i Schneider Electrics Resi9 CX-sortiment, som består af flere forskellige størrelser: Fra 1 til 4 rækker og med plads til 13 eller 18 moduler per række. Softwaren kan også anvendes til at konfigurere flere tavler sammen i større installationer, hvor en enkelt tavle ikke er nok.
"Vi har udvalgt omkring 100 af de mest brugte komponenter til boligtavler til eDesign. Det er især tavlemateriel i vores nye, kompakte Resi9 XP-serie, men også sløjfeskinner og Acti9 fejlstrømsafbrydere type B til fx EV-ladestandere, varmepumper og solceller," siger Thomas Kvist, produktchef hos Schneider Electric.
Stykliste og dokumentation med få klik
Når elektrikeren eller installatøren har designet den færdige tavle, genererer eDesign med et enkelt klik en komplet stykliste. Det gør det nemt at bestille de nødvendige komponenter hos grossisten med det samme.
Tilsvarende tager det også kun et enkelt klik at klare den lovpligtige effekttabsberegning og dokumentation af tavlen. Med eDesign har både slutkunden og installatøren dokumentation for, at tavlen er godkendt i henhold til de gældende lovkrav i installationsbekendtgørelsen. Og hvis der på et tidspunkt kommer en ny elektriker, der skal ind og ændre noget i installationen, kan vedkommende se, hvordan den er bygget op og internt forbundet.
Dokumentation kommer helt af sig selv
For at anvende den nye og gratis eDesign-software skal man have en bruger til MitLK, der tilgås via Schneider Electrics hjemmeside.
Læs mere om Schneider Electrics nye software her.