Schneider Electric introducerer en lille nyhed med stor værdi for alle, som i deres daglige arbejde har brug for at betjene forskellige funktioner i bygninger, industrielle anlæg, køretøjer m.m.
Harmony Pocket Remote er en smart, trådløs fjernbetjening i lommestørrelse, som er nem at have med på fabriksgulvet, i lagerhallen eller ude på marken.
Den er udviklet til at fjernstyre et hav af enkle funktioner som fx at åbne/lukke en port eller et vindue, tænde/slukke for udsugning og pumper, aktivere hejs eller spil på køretøjer, starte/stoppe et transportbånd og meget mere.
Med en rækkevidde på op til 300 meter kan Harmony Pocket Remote øge medarbejdernes fleksibilitet og spare dem for meget tid og mange skridt hver eneste dag. Og lang batterilevetid sikrer, at Harmony Pocket Remote altid er klar til at være med på arbejde.
Den smarte lille fjernbetjening fås med 3, 4, 6, 8 eller 10 knapper på fronten. Det gør det nemt at vælge den optimale Harmony Pocket Remote til den konkrete applikation.
Nem og hurtig installation
For ekstra høj brugervenlighed kan man desuden tilpasse senderens design med et sæt af 40 forskellige, selvklæbende standardsymboler.
Harmony Pocket Remote er udført i den kendte, høje Schneider-kvalitet og leveres med en modtagerboks med 1,5 meter præmonteret installationskabel.
Opsætning og parring af sender og modtager klares uden brug af software, så Harmony Pocket Remote er nem og hurtig at installere.
Find din nye Harmony Pocket Remote her https://www.se.com/dk/da/product-range/66062-harmony-pocket-remote/