RDC Örebro nøgletal i casen
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/354937/900/DSC03605-IC-1920x540.jpg)
Schneider Electrics lager i Örebro er et distributionscenter, der leverer varer til hele det nordiske marked. Da det tidligere på året stod klart, at lageret stod over for nye flows, blev der stillet øgede krav til kapaciteten. Krav som det eksisterende system ikke kunne håndtere og en ny løsning skulle findes.
”Udover at opfylde kravene til de nye flows, havde vi flere krav til det system, der skulle implementeres. Vi havde brug for en løsning, der kunne give os mere sikkerhed og kontrol over kvaliteten af vores leverancer. Derudover havde vi brug for en langsigtet løsning, som også ruster os til fremtidige flows og udvidelser. Endelig er energiforbrug et kernespørgsmål for os. På trods af en højere produktion ønskede vi at reducere energiforbruget for hver enkelt leverance. Kort sagt ønsker vi at være et førende eksempel i fremtidens industri.” siger Håkan Eriksson, sikkerheds- og ejendomschef i Schneider Electrics distributionscenter i Örebro.
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/364062/900/DSC03471-IC-1920x540.jpg)
Håkan Eriksson, sikkerheds- og ejendomschef, RDC Örebro
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/354940/900/DSC03698-IC-1920x540.jpg)
Løsningen
I tråd med Håkan Erikssons høje krav er distributionscentrets nye system et helt nyt samspil mellem hardware og software. Transportbåndsfirmaet Rotab har stået for de efterspurgte rullebaner programmeret af Watek Teknik & Automation. Hjernen bag den udviklede løsning er Schneider Electrics EcoStruxure Automation Expert-software, som skaber nye muligheder i automationsbranchen.
”I den traditionelle branche tager man altid udgangspunkt i den ønskede hardware og tilpasser derefter softwaren efter de givne forhold. En metode, der gør dem begge afhængige af hinanden, hvilket skaber en stor sårbarhed i nutidens industri. Det unikke ved Schneider Electrics EcoStruxure Automation Expert-software er, at den vender processen om. Man starter med programmet og kan derefter frit og leverandøruafhængigt vælge hardware ud fra det færdige program,« siger Josef Lindholm, OEM Sales Manager for Schneider Electric.
I modsætning til nutidens automationssystemer med cykliske kodeaflæsninger, agerer EcoStruxure Automation Expert hændelsesdrevet. Med systemet integreret i hardwaren udfører maskinerne kun deres opgaver på det ønskede tidspunkt, hvilket optimerer sikkerheden såvel som energiforbruget.
Schneiders Electrics distributionscenter vil ikke kun være banebrydende gennem sit unikke samspil mellem programmering, elektronik og mekanik. I kombination med Rotabs løsninger bliver det også præcedens i forhold til levering og kvalitet.
”Efter at medarbejderne har afhentet en ordre, lader vi den gå gennem vores installerede sorteringsanlæg. Der bliver hver pakke vejet og sammenlignet med, hvad indholdet og produkterne skal veje. En kvalitetskontrol, der hjælper os med at eliminere den menneskelige faktor, og som sikrer kundens levering.” siger Fredrik Solenberg, salgschef hos Rotab.
Medfølgende produkter: EcoStruxure Automation Expert, Harmony P6 industri-pc, Harmony GTU betjeningspanel, Altivar Machine 320 frekvensomformer, Logic/Motion controller Modicon M262, fotoceller XU, trykknapboks med nødstop Harmony XALD, Modicon switch, Preventa XPS sikkerhedsrelæ, strømforsyning, Acti9 iEM3000 energimåler, TM5 IP20 distribueret I/O, TM7 IP67 distribueret I/O, Spacial S3D kabinet.
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/354941/900/DSC03649-IC-1920x540.jpg)
”Med den nye løsning er vi gået fra 2.300 pakker om dagen til 3.700. En stigning på over 50%. Kapacitet er nu ikke længere et problem, og vi er i dag bedre rustet til nutidens og fremtidens behov,” siger Håkan Eriksson.
”Samtidig med at vi har øget flowet, er vi også blevet mere energieffektive. Gennem EcoStruxure Automation Expert og Machine Advisor-værktøjet får vi information, der giver os mulighed for løbende at overvåge elforbruget og arbejde på at reducere det yderligere."
EcoStruxure Automation Expert begivenhedsdrevne systemer bidrager til en mere bæredygtig og langsigtet produktion. Unødvendigt energiforbrug i form af rullebaner, der kører uden aktiv produktion, er nu fortid. Fleksibiliteten af den uafhængige software muliggør også fremtidige udvidelser, da den eksisterende software let indlæses i den ekstra hardware.
"Den nye sorteringsfacilitet i kombination med EcoStruxure Automation Expert skaber en komplet digital livscyklus for vores automatiseringssystem, hvilket øger vores effektivitet og evnen til at kontrollere arbejdet i realtid. Dagens marked og efterspørgsel ændrer sig hurtigt. Med EcoStruxure Automation Expert er vi klar til at følge branchens digitale udvikling,” siger Radim Raus, Nordic LT-direktør for Schneider Electric.
På den måde baner den nye løsning i Schneider Electrics distributionscenter vejen til en ny æra i svensk industri.
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/364063/900/DSC03423-IC-1920x540.jpg)
Josef Lindholm, OEM-salgschef, Schneider Electric
Læs mere
![man using virtual reality glasses](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/235295/900/634472347-1800x900.jpg)
EcoStruxure Automation Expert
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/327798/900/157125830-IC-1800x900.jpg)