Det Kongelige Teater: Nøgletal
![Rene Theil from Schneider Electric and Kenneth Bossow from the Royal Theatre](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/426842/900/Rene_Theil_and_Kenneth_Bossow-3-IC-1920x540.jpg)
Udfordringen
”Selvom energieffektivisering altid har stået højt på vores agenda i Det Kongelige Teater, var vi udfordret af, at vi manglede overblik over, hvor der gik strøm til spilde, og hvor vi kunne iværksætte nye energibesparende initiativer. Lige præcis dét overblik har PME-systemet givet os. Fjernovervågningen gør os nemlig i stand til nemt og præcist at se, hvor og hvornår der bruges strøm i vores bygninger, hvor meget strøm der bruges, og hvor meget der går til spilde. Samtidig leverer systemet en ugentlig, detaljeret rapport over vores strømforbrug. Alt dette gør vores arbejde med energieffektivisering langt mere effektivt,” siger Søren Nylin.
![Play house inner design](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/426838/900/The-playhouse-foyer-IC-1920x540.jpg)
Michael Thode Sørensen, EcoStruxture Power Account Manager, Schneider Electric
![Rene Theil from Schneider Electric and Kenneth Bossow from the Royal Theatre](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/426841/900/Rene_Theil_and_Kenneth_Bossow-2-IC-1920x540.jpg)
Installationen af PME-systemet fra Schneider Electric har gjort driften af Det Kongelige Teaters 96.000 kvadratmeter bygningsmasse intelligent og overskuelig på samme tid. For Søren Nylin har PME-systemet været en øjenåbner og en saltvandsindsprøjtning til hans driftsteam.
”PME-systemet har gjort os i stand til at finde og lukke hullerne i vores strømforbrug. Vi har blandt andet fået øjnene op for, at vi i lang tid har haft et relativt højt energiforbrug i bygninger uden for åbningstid. Det er utrolig tilfredsstillende at have de digitale muskler til at målrette energioptimeringen så konkret. For os er hver en krone, der spares på energiregningen, en krone mere til at skabe kunst med,” siger Søren Nylin.
![The playhouse seating](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/426837/900/The-playhouse-seating-IC-1920x540.jpg)
En sidegevinst ved PME-systemet er, at det gør Søren Nylin og hans driftsteam i stand til at informere både gæster og ansatte om, hvor meget energi der spares via de energieffektiviserende tiltag. Det sker via infoskærme, der også bruges til at få de ansatte til at tænke over energi og sparevaner.
”Det er fantastisk, at vi både kan fremvise vores gode business case til gæsterne, mens vi samtidig kan ”nudge” vores ansatte til at tænke over deres energiforbrug, når de er på arbejde. Før PME-systemet var det svært at dokumentere energibesparelser, hvor det nu sker helt automatisk. Vi er stadig i gang med at udrulle denne del af systemet flere steder i vores bygninger, men allerede nu kan vi se, at visualiseringen af både vores forbrug og besparelser har en positiv effekt,” siger Søren Nylin.
![The playhouse entrance](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/429452/900/The-playhouse-entrance-IC-1920x540.jpg)
På trods af de store energimæssige og økonomiske besparelser som Det Kongelige Teater allerede har med PME-systemet, er den samlede udrulning af systemet endnu ikke fuldendt, og der venter således stadig mange værdifulde energibesparende tiltag ude i horisonten for kulturinstitutionen.
”PME-systemet er omkring 65 procent udrullet i Det Kongelige Teater indtil videre, så det er virkelig imponerende, hvor meget det allerede har hjulpet dem i deres energioptimering. Det er en tydelig indikator for, hvor stor værdi der ligger i at energieffektivisere,” siger Michael Thode.
Søren Nylin glæder sig over fremtidsudsigterne med PME-systemet og understreger, at der stadig er hårdt arbejde forude.
”Man kan sammenligne PME-systemet med et detaljeret landkort, der med tiden bliver større og større. For hver eltavle vi tilkobler systemet, får vi større indsigt i vores energiforbrug og hvor vi skal iværksætte nye initiativer. Det er meget motiverende. Min eneste anke er faktisk, at vi ikke fik implementeret PME-systemet tidligere,” siger Søren Nylin.
Nye energiformer skal tilkobles systemet
PME-systemet kan overvåge alle energiformer så længe, der er en måler involveret. I tillæg til strøm kan systemet også overvåge fx vandforbrug, og det er bestemt ikke gået Søren Nylins næse forbi.
Kundefordele
• Detaljeret indsigt i elforbrug
• Enkel udpegning af indsatsområder for energieffektivisering
• Strømbesparelse på næsten en tredjedel på seks år – en optimering så stor at Det Kongelige Teater allerede nu har realiseret en markant del af deres energisparemål for 2050
• Store økonomiske og CO2-mæssige besparelser
• Omfattende supportpakke fra Schneider Electric
• Mulighed for at give gæster og ansatte indsigt i energiforbrug og besparelser via visuelle oversigter
• Mulighed for at opkoble nye energiformer til PME-systemet
![Rene Theil from Schneider Electric and Kenneth Bossow from the Royal Theatre](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/426840/900/Rene_Theil_and_Kenneth_Bossow-IC-1920x540.jpg)
Søren Nylin, bygnings- og driftschef i Det Kongelige Teater
Se mere
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/315236/900/505713232-IC-1920x540.jpg)
EcoStruxure Power Monitoring Expert
![Engineer working on checking equipment](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/374014/900/1225307637-IC-1920x540.jpg)