Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Trådløs teknologi – sikkerhedsløsningernes nye ansigt

Hvad enten det drejer sig om at bygge løfteudstyr eller maskiner, øger trådløse fjernbetjeningssystemer operatørens sikkerhed og mobilitet.
Få mere at vide Åbner i nyt vindue

ABUS Crane Systems

Førende kranbygger bruger EcoStruxure Machine til at udvikle et intelligent, modulopbygget kranstyresystem.

Udforsk EcoStruxure

Få mere at vide om, hvordan din virksomhed kan få succes med EcoStruxure: Innovation på alle niveauer.
Se mere

Udfordringen

ABUS Crane Systems er en af de førende producenter af kransystemer i Europa. Hvert år producerer de mere end 5.000 kraner i 50 forskellige versioner, leverer til mere end 35.000 kunder i Tyskland og eksporterer til 55 lande rundt om i verden.

• Én størrelse passer dog ikke til alle, når det drejer sig om kraner, og hver enkelt kran, som ABUS bygger, er forskellig i udformning, størrelse, antal drev og funktioner.

• For at være konkurrencedygtige og opfylde kundernes behov stod ABUS over for:
• Adskillige krav til meget komplekse og kundetilpassede kransystemer
• Nødvendigheden af at standardisere moduler for at opnå den kortest mulige produktionstid
• Kapaciteten til at agere hurtigt og uafhængigt af tidszoner og sted ved at udnytte tekniske fremskridt som f.eks. digital databehandling til forebyggende vedligeholdelse og reparationer

Løsningen

Apps, analyser og tjenester: Intelligent ABUControl-kranstyring, ekspert leveringstjenester
Edge Control: Modicon M221-, M241-, M251-styringsenheder, XPSMC-sikkerhedsstyringsenhed, EcoStruxure Machine Expert (tidligere kaldet SoMachine og SoMachine Motion)
Forbundne produkter: Altivar-drev, Altivar-energiregenerering, Phaseo ABL-strømforsyninger, TeSys-motorbeskyttelsesafbrydere og -kontaktorer, OsiSense-sensorer, XU fotoelektriske switche, XS induktive indkodere

EcoStruxure Machine: Omfanget af produktudvalget kan imødekomme alle ABUS-kunders behov. Det er samtidig grundlaget for yderligere udnyttelse af ABUS-kranernes IIoT-potentiale.
Løfteudstyrsekspertise og samarbejde i alle faser: Fra udarbejdelsen af krav, konceptudvikling og forslag til innovative løsninger med nye funktionaliteter og funktioner til programmering, test og endelig validering
Resultatet: ABUControl, et intelligent, modulært kranstyringssystem baseret på EcoStruxure Machine. Alle nødvendige kranfunktioner kan implementeres med blot to standardmoduler - fra enkle til komplekse kranarkitekturer, med flere kraner og taljer. Maskinindstillingerne behøver ikke at blive programmeret, og systemparametrene konfigureres hurtigt og nemt i kranstyringens software.

Resultaterne

• Effektiv og hurtig serieproduktion og større mængder i høj kvalitet
• Hurtigere håndtering af kranproduktion takket være standardimplementering af alle nødvendige kranfunktioner ved hjælp af kun to standardmoduler
• Hurtigere og mere fleksibel nyudvikling – hurtigere reaktion på kundernes behov
• Komfort og sikkerhed
• Højere krantilgængelighed – reduceret nedetid
• Energibesparelser på op til 40 %

Løsningen med Modicon M241-styring og netværksbaserede frekvensomformere giver ekstra sikkerhed og bekvemmelighed og reducerer kransystemets nedetid. Med den regenererende enhed med Altivar-drev kan energi, der genereres under nedbremsning, føres tilbage til lysnettet og således give energibesparelser på op til 40 %.

Digitalisering: Videreudviklingen af netværksbaserede løsninger og indsamlingen og udnyttelsen af data er gatewayen til IIoT, som medvirker til at åbne yderligere muligheder for ABUS – såsom forebyggende vedligeholdelse og globale servicefunktioner – så de kan udvide deres forretning.

Schneider Electrics løsninger har hjulpet ABUS til at blive mere konkurrencedygtige. Med dette samarbejde lancerer ABUS nye og innovative udviklingsmuligheder inden for løfteudstyr, der øger krantilgængeligheden og muliggør målrettede vedligeholdelsestiltag på verdensplan.

Få mere at vide

Jern - og stålindustrien

Intuitive brancher – digitaliseret!

Alternativ standard tekst

Intelligente maskiner med EcoStruxure Machine

Løbekran i industrianlæg, hejsning, industriel automation, maskinstyring.

Intelligent styring af løfteudstyr

Alternativ standard tekst

Modicons styreenheder

Alternativ standard tekst

EcoStruxure Machine Expert

Brug for hjælp?

Produktvælger

Find hurtigt og nemt de rette produkter og det rette tilbehør til dine anvendelser.

Få et tilbud

Start din salgsforespørgsel online, så vil du blive kontaktet af en ekspert.

Find forhandler

Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

Hjælpecenter

Find supportressourcer til alle dine behov på ét sted.