Samwoh Corporation Singapore: Højdepunkter fra kundehistorier
Certificeret med Singapores Green Mark Platinum af myndigheden Building and Construction Authority (BCA)
Samwoh samarbejdede med en EcoXpert om at blive en del af Singapore Green Buildings Innovation Cluster Program
Op til 50% besparelse på forsyningsværk med effektivt energiforbrug
Ledernes rolle inden for dekarbonisering
Vores nylige Ready for Net Zero Responsibility-rapport fandt ud af, at selvom virksomhedsledere i Singapore er bredt enige om, at teknologi vil være nøglen til at drive deres bæredygtighedsstrategier, er det kun omkring 49 %, der udnytter den fuldt ud. Desuden bemærkede kun 54 %, at de har et passende niveau af data til at styre og spore indsatsen for dekarbonisering.
Produkter, software og tjenester, der anvendes af Samwoh Corporation Singapore
Oplev vores EcoStruxure-løsninger