Data skal sende Fyns største vandselskab i global energitop

• VandCenter Syd skulle løbende flytte enorme mængder spildevand fra ét procesområde til et andet
• At flytte så store mængder vand kræver meget strøm og VandCenter Syd havde brug for en sparringspartner, der kunne hjælpe dem med at bruge så lidt energi som muligt til dette

Edge-control:
• ePAC M580 (Ethernet Programmable Application Controllere) der sikrer stabil drift med mulighed for hardwareændringer online og udskiftning af io kort i RUN.
• EcoStruxure Power monitoring expert som opsamler energi og giver overblik over alle maksimalafbrydere og energimålere.
Connected Products:
• Nyeste maksimalafbrydere, hvor man kan følge energikvaliteten/spændingskvaliteten. Desuden kan man med mobilenhed udlæse udkoblingsårsag, før man genindkobler maksimalafbryderen 10 meter væk via sin mobil. Dette optimerer personsikkerheden, som har højt fokus hos Vandcenter Syd.
• Nye specialdesignede frekvensomformere med indbygget HTML 5 webserver, som kan animere pumpekurver for indsigt i optimal driftspunkt.
• Aktive filtre som forbedrer energikvaliteten og sikrer stabil spænding på hele anlægget.
• Transformere og 10kv koblingsanlæg med ringforbindelese for bedre driftssikkerhed.
• Integration af Profibus DP og PA.
Alle forbundne EcoStruxure-enheder taler sammen via ModbusTCP/IP og Ethernet IP.

• Øget produktivitet
• Optimering af arbejdsgange og driftsomkostninger gennem blandt andet fjernstyring
• Lavere energiforbrug blandt andet gennem visualisering
• Bedre kontrol med de enkelte komponenters energiforbrug – og hvordan de spiller sammen
• Forbedret spændingskvalitet så komponenter og maskiner ikke ødelægges
• Høj oppetid på maskinerne ved hjælp af fjernovervågning og redundans

Anders Hjadstrup Hansen, projektchef hos VandCenter Syd
Lær mere


Vandressourcer

Vandrensningsanlæg

Afsaltningsanlæg

Vandforsyning