EcoStruxure Power Device-appfunktioner og -fordele
-
• Afbryderområder: MasterPact MTZ, TeSys GV4.
• Beskyttelsesrelæområder: Easergy P3, Easergy P5. -
• Identificer hurtigt dine enheder i appen ved at scanne QR-koden, der findes på produktoverfladen.
• Tilslut dine enheder med flere anbefalede trådløse teknologier.
• EcoStruxure Power Device-appen er brugervenlig – oplæring er ikke nødvendig. -
• Det er nemt at skifte mellem alle enheder for at kontrollere datastatus og betjene installationen fornuftigt og direkte fra din mobil.
• Det er ikke nødvendigt at befinde dig umiddelbart foran en strømførende installation for at åbne/lukke en afbryder. EcoStruxure Power Device giver dig mulighed for at betjene og sikre vedligeholdelse i nærheden med en mere sikker afstand.
• Fastsæt cybersikkerhedsforanstaltninger ved at tildele roller og kun give udstyrsadgang til bestemte personer takket være RBAC (Role Based Access Control), der administreres sammen med enhederne.
Betjen og vedligehold
![schneider-ios-apps](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/41848/900/Apple_app_490x490.jpg)
![download-schneider-ccc](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/44768/900/Google_app_490x490.jpg)
Download EcoStruxure Power Device-app til Android
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/50399/900/QR_code-IC-480x240.jpg)