Sikkerhed og sundhed er vigtigt for kunderne i alle markeder. Derfor er det afgørende at sikre maksimal effektivitet og produktivitet, samtidig med at du beskytter din virksomheds omdømme. Du har mere end nogensinde før brug for at implementere intelligente løsninger, der gør dine maskiner sikre.
Vores portefølje af sikre maskiner
Vores tekniske værktøjer til programmering og konfiguration af maskinsikkerhed.
Sikkerhedsmoduler, styreenheder og I/O-systemer til sikkerhedsorienteret overvågning og signalbehandling
Motorstyringsenheder, frekvensomformere og servodrev med sikkerhedsrelevante funktioner til sikkert stop af maskinen
Se vores Human Machine Interfaces, sikkerhedsafbrydere og sensorer til sikkerhedsrelevante hændelser.
Sikre motorstartere til asynkrone motorer og sikkerhedsafbrydere til maskinapplikationer.
Ressourcer
Løsninger til maskinstyring
![Produktionslinje i en produktionsfacilitet til pakning, industriel automation, maskinstyring, produktionssystem](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/11631/900/OMAG_0171-490x490.jpg)
Automation af pakning
![Produktionsanlæg til føde- og drikkevarer, maskinstyring, distributionsstyring.](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/73270/900/Rothaus_001-490x490.jpg)
Materialehåndtering
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/185481/900/material-working-control-IC-1180x590.jpg)
Styring til materialeforarbejdning
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/185490/900/hosting-control-IC-1180x590.jpg)