S'assurer que vos systèmes électriques sont à jour est essentiel pour préserver la sécurité de votre maison. Pour profiter d'un environnement plus sûr et d'une énergie sans perturbation, il est essentiel d'effectuer des mises à niveau régulières de l'installation. Avec la technologie de pointe de Schneider Electric, vous atteignez un plus haut niveau de sécurité pour votre maison et une plus grande tranquillité d'esprit.
Faits
70 millions
de maison en Europe sont électriquement dangereuses
40%
des décès dans des accidents électriques impliquent des enfants de moins de 9 ans
350 000
personnes sont gravement blessées par électrocution chaque année dans le seul Royaume-Uni
12
personnes meurent chaque jour en Europe dans l'incendie de leur maison
50 %
des incendies sont dus à des défaillances électriques
5%
de la valeur d'un logement correspond à la valeur d'une installation électrique sûre
Découvrez les principes fondamentaux de la protection électrique de la maison
Découvrez comment protéger votre maison des pannes électriques afin de réduire le risque d'électrocution, d'incendie et de surtensions.
Comment rendre votre maison plus sûre ?
Améliorez votre tableau électrique avec nos dispositifs de sécurité pour une meilleure protection des personnes et des équipements électroniques. Suivez nos instructions pour une installation facile.
Produits pour un domicile plus opens in new Window
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/63991/900/Renovation-images_stores-IC-980x490.jpg)
Où acheter
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/57101/900/Renovation-images_contact-IC-980x490.jpg)