المؤسسات تضع الإجراءات المتعلقة بالمناخ على رأس أولويات جداول أعمالها. في حين يدرك المستثمرون وغيرهم من أصحاب المصلحة المخاطر التي يفرضها تغير المناخ والطلب على مستقبل خال من الكربون، فإنهم يحثون الشركات على الالتزام باتخاذ إجراءات مناخية جريئة. تواصل برامج المناخ الطموحة الظهور في جميع أنحاء العالم إذ تستهدف المزيد والمزيد من الشركات تقليل انبعاثات الكربون وشراء الطاقة المتجددة وتنشيط سلسلة القيمة لديها لتحقيق الخلوّ من الكربون.
![electricity tower bridges](https://www.se.com/eg/ar/assets/v2/621/media/235280/900/4boxes-1800x900.jpg)
الخطوة الأولى: حدد النجاح
قم بمواءمة رؤيتك واستراتيجيتك من خلال الاستفادة من معلومات السوق ومراجعة النظراء، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء حالة عمل قوية للعمل المناخي.
![clouds, mountains and rivers near the city](https://www.se.com/eg/ar/assets/v2/621/media/235279/900/4boxes2-1800x900.jpg)
الخطوة الثانية: حدد الأهداف
استخدم التحليلات من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى لتحديد الأهداف وتقييم الأهداف القوية والإبلاغ عنها، مثل SBTi، وتحديد أولويات الإجراءات لتطوير خارطة طريق الكربون الخاصة بك.
![Wind mills in Forest area](https://www.se.com/eg/ar/assets/v2/621/media/235325/900/1162866632-1800x900.jpg)
الخطوة الثالثة: نشر البرنامج
يمكنك ضمان تحقيق أهدافك بسرعة من خلال نهج برنامجي مثبت عملياً ويتكامل بين شراء الطاقة وكفاءتها ومصادر الطاقة المتجددة وعمليات تعويض الكربون والتقنيات المبتكرة في الموقع وخارجه.
![image of a blue mesh](https://www.se.com/eg/ar/assets/v2/621/media/235354/900/975728682-1800x900.jpg)
الخطوة الرابعة: الحفاظ على النتائج
ستساعدك منصة الاستدامة الرائدة لدينا على قياس البيانات والتحليلات وتكرار وابتكارها، فضلاً عن أتمتة التقارير لكشف نجاح برنامجك.
نحن شركاءك في كل شيء متعلق بتغير المناخ
فريقنا ماهر جدًا في مبادرات استدامة الشركات العالمية بما في ذلك برامج تقليل انبعاثات الكربون، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، ومبادرات سلاسل التوريد. غالبًا ما يتم إدراج عملاء شنايدر إلكتريك في مؤشر STOXX® العالمي لقادة تغير المناخ ، كما أن العديد من الجوائز مثل جائزة 2020 RE100 Clean Energy Trailblazer تثبت فضيلة نهجنا في توجيه عملائنا نحو الريادة في مجال المناخ.
اكتشف خدمة إزالة الكربون من سلسلة التوريد الخاصة بنا
دع مؤسستك تعمل على تعميق إستراتيجية عملها الخاصة بالمناخ من خلال معالجة انبعاثات سلسلة التوريد. أستفد من الكفاءة وإمداد الطاقة المتجددة وموازنة انبعاثات الكربون من خلال مجموعة فريدة من مشاركة الموردين وتحليل البيانات وقياسها وإعداد الإستراتيجيات وتنفيذها مع العديد من أذرع سلسلة التوريد.
قم بتقييم مخاطر المناخ الخاصة بك في حافظتك
تحتاج الشركات إلى مراعاة مخاطر تغير المناخ لتجنب عدم إستقرار سلسلة التوريد، واختبار الطاقة ومرونتها لضمان الاستمرارية في المستقبل. إن التخطيط لأعمالك التجارية ومراقبتها في المستقبل من خلال تحليل سيناريو المناخ وتقييم المخاطر بدقة خطوة حاسمة لإدارة المخاطر المستقبلية. وتساعد أيضاً على إعلام المستثمرين وعلى المضي قدماً في سن التشريعات المقبلة.
![](https://www.se.com/eg/ar/assets/v2/621/media/189413/900/1169057605-590x590.jpg)
شراء الطاقة بذكاء أكبر
![قطع غيار سيارات في مصنع سيارات](https://www.se.com/eg/ar/assets/v2/621/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
الكفاءة في استهلاك الطاقة
![نص بديل افتراضي](https://www.se.com/eg/ar/assets/v2/621/media/17875/900/319495694-490x280.jpg)
عرض البيانات
![نص بديل افتراضي](https://www.se.com/eg/ar/assets/v2/621/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)