Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

EcoStruxure Plant

Innovoimme joka tasolla auttaaksemme tehokkuuden, kyberturvallisuuden ja ympäristön kestävyyden optimoinnissa ja parantaaksemme samalla mitattavissa olevaa tuottavuutta turvallisesti. Yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa voimme vähentää päästöjä ja vastata samalla nykypäivän työntekijöiden, asiakkaiden ja sijoittajien tarpeisiin.
Tutustu EcoStruxure Plant -ratkaisuun

EcoStruxure Machine

Ecostruxure machine tarjoaa tehokkaita digitaalisia ratkaisuja koneen koko elinkaaren ajaksi sekä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa samalla kestävyyttä. Toisin sanoen älykkäät koneet ja palvelukeskeinen liiketoiminnan kasvu.
Tutustu EcoStruxure Machine -ratkaisuun

Räätälöidyt kumppaniohjelmamme kasvattavat yrityksesi liiketoimintaa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Ota yhteyttä myyntiin avautuu uudessa ikkunassa

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!

1. Mitä teollisuuden esineiden internet tarkoittaa?

Se yhdistää teollisuuden koneiden ja laitteiden integroinnin edistyneisiin antureihin, ohjelmistoihin ja verkkoteknologioihin. Näin voit luoda ja yhdistää automaattisen ekosysteemin. Digitalisointi mahdollistaa älykkäät tehtaat, jotka ovat tehostaneet henkilöstön turvallisuutta ja kestävää kehitystä. 

Teollisuuden esineiden internetin soveltaminen valmistuksessa ja teollisuuden esineiden internetiin perustuvien ratkaisujen käyttö nopeuttavat valmistusprosessia ja vähentävät jätteen määrää. Näin tuottavuus kasvaa ja planeetta kiittää. Tietenkin tämä myös vähentää käyttökatkoja ja ylläpitokustannuksia tarjoamalla reaaliaikaista tietoa, joka mahdollistaa ennakoivan ylläpidon. 

2. Miten teollisuuden esineiden internetin ratkaisut vievät Industry 4.0 -ratkaisua eteenpäin?

Industry 4.0 viittaa uuteen teollisen vallankumouksen vaiheeseen, jossa keskitytään erityisesti yhteenliitettävyyteen, automaatioon, koneoppimiseen ja reaaliaikaiseen dataan. Industry 4.0, jota kutsutaan myös teollisuuden esineiden internetiksi tai älykkääksi teollisuudeksi, yhdistää fyysisen tuotannon ja toiminnot älykkääseen digitaaliseen tekniikkaan, koneoppimiseen ja massadataan. Kaikki tämä luo kokonaisvaltaisemman ja paremmin yhdistettävän ekosysteemin yrityksille, jotka keskittyvät valmistukseen ja toimitusketjun hallintaan. 

Teollisuuden esineiden internetin ratkaisuilla voidaan ratkaista vaikeita logistiikkaan, valmistukseen ja toimitusketjuun liittyviä ongelmia, jotka hyödyttävät sekä valmistajaa että kuluttajaa. Teollisuuden esineiden internetin käyttäminen olemassa olevassa yrityksessä on kaikkia osapuolia hyödyttävä tekijä, joka voi vähentää käyttökustannuksia ja samalla varmistaa toimialan prosessien mahdollisimman korkean laadun.

3. Mitä hyötyä on teollisen esineiden internetin ratkaisujemme käytöstä?

Teollisuuden IoT-ratkaisumme soveltuvat erinomaisesti moniajoon eri toimialoille. Esimerkiksi prosessiautomaation, koneiden, elintarviketeollisuuden, veden ja jäteveden, energian ja kemikaalien, sementin, metallin ja kaivostoiminnan aloilla nämä ratkaisut parantavat työympäristön turvallisuutta, lisäävät tehokkuutta ja pienentävät hiilijalanjälkeä.

Teollisuuden esineiden internetin ratkaisujen hyödyntäminen auttaa luonnollisesti koko ekosysteemiä ja tuo mukanaan paljon innovatiivisia muutoksia, jotka voivat olla erittäin tärkeitä aloilla, joilla erittäin korkea käytettävyys ja ennakoiva ylläpito ovat etusijalla.