Useimmat nykyisistä yrityksistä kohtaavat edelleen datahaasteisiin, jotka rajoittavat energiankäytön ja kestävän kehityksen lähestymistapaansa. Tarvitset tarkkaa ja kattavaa tietoa, joka mahdollistaa läpinäkyvyyden, nopeuttaa päätöksentekoa ja edistää tulosten saavuttamista koko yrityksessä.
![person using a smartphone](https://www.se.com/fi/fi/assets/v2/443/media/244109/900/portable_bd-IC-1800x900.jpg)
Digitaalinen tiedonhallinta vie kaiken
Digitaalisessa maailmassa tietojen saatavuus kasvaa nopeasti. Hyvä strategia tietojen keräämiseksi ja ymmärtämiseksi on avainasemassa.
![man looking at computer screen with stats chart](https://www.se.com/fi/fi/assets/v2/443/media/235267/900/536907965x2-1800x900.jpg)
Yrityksen tietojen sijoitetun pääoman tuoton maksimointi
Etämaailmassa tietoja tarvitaan aina ja kaikkialla. Etäanalytiikka ja optimointi parantavat yrityksen tietoja.
Tuo tekoälyn avulla toimivat neuvontaratkaisut energia- ja kestävyysohjelmiin
Tekoälyn avulla yritykset saavat tietokannastaan enemmän lisäarvoa tarkkaa ja perusteellista analyysia varten energia- ja kestävyysstrategiansa perustana. Optimoi yrityksen resurssien kulutus ja vähennys tekoälyn ja asiantuntijoiden yhteistyötietojen avulla. Käytämme räätälöityjä tiedonkeruumenetelmiä tietojen keräämiseen ja yhdistämiseen. Näin varmistamme tietojen tarkkuuden ja luotettavuuden ja autamme sinua tekemään perusteltuja päätöksiä luottavaisin mielin.
Todellista yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa
Kaikki sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät tarvitsevat yrityksen kestävyys- ja energiaraportoinnin tietoja, jotka sopivat niiden tavoitteisiin. Olipa yleisö mikä tahansa, palkitussa pilvipohjaisessa Resource Advisor -energianhallintaohjelmistossamme olevat tiedot vastaavat kaikkien tarpeita.
Onnistu energiatehokkuudessa ja kestävässä kehityksessä
![Liikemies käyttää matkapuhelinta toimistorakennuksessa](https://www.se.com/fi/fi/assets/v2/443/media/49952/900/175137931-490x490.jpg)
Osta energiaa älykkäämmin
![Auton osia tehtaassa](https://www.se.com/fi/fi/assets/v2/443/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Käytä energiaa tehokkaasti
![](https://www.se.com/fi/fi/assets/v2/443/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)
Edistä kestävää kasvua
![Vaihtoehtoinen oletusteksti](https://www.se.com/fi/fi/assets/v2/443/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)