Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Vahvista älykästä sähköverkkoa

Sähköverkot ovat houkutteleva kohde kyberhyökkäyksille. Itse asiassa energia-alasta on tullut maailmanlaajuisen kyberhyökkäysten johtava uhri. Voit parantaa sähkönjakeluverkkosi kyberturvallisuutta viisivaiheisella ratkaisumallilla, jota kuvataan käyttötapauksessa.

Turvallista ja luotettavaa sähköä

• Kyberturvallisuus sisältyy tuotteisiimme ja ratkaisuihimme, ja sille on asiantuntijapalvelujemme tuki.
• Kokonaisvaltainen kyberturvallisuuden asiantuntemuksemme kattaa IT- ja OT-järjestelmät, jotta saat yhtenäisen suojan uhkien torjumiseen, palvelun jatkuvuuden maksimoimiseen, luotettavuuden ja suorituskyvyn parantamiseen ja vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseen.

Edut

Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kattaa yrityksen kaikki kyberuhille alttiit osa-alueet: 
Komponentit: turvallisiksi suunnitellut yhdistettävät tuotteet, joissa on IEC 62351 -standardissa määritetty roolipohjainen pääsynhallinta. 
Järjestelmät: uusimmat tietoturvatoimet, jotka on mukautettu ja otettu käyttöön OT-järjestelmiin IEC 62443 -standardin mukaisesti.
Prosessit ja menetelmät:  käyttövalmiit ratkaisut, joiden suunnittelussa, käyttöönotossa ja ylläpidossa on käytetty IEC 62443-2-4 -standardin mukaisia hyväksyttyjä kyberturvallisuuden prosesseja ja menetelmiä.
Ihmiset ja organisaatio: sertifioidut asiantuntijat ja organisaatio (GICSP, IEC 62443-2-4, SCADA).

Kyberturvallisuus sisältyy tuotteisiin ja ohjelmistoihin

 

PowerLogic™ T300

 

EcoStruxure™ Power Automation System

Oheismateriaalit

Aurinkopaneeleja puhtaan ja turvallisen energiantuotannon hallintaan

Menesty digitaalisella aikakaudella EcoStruxure for Power and Grid -ratkaisun avulla

Lue, miten Schneider Electricin internetiin yhdistetyt tuotteet, rajapintojen hallinta sekä sovellukset, analytiikka ja palvelut tekevät siitä energian uuden maailman edelläkävijän.
Lue lisää

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!

1. Mitkä ovat älykkään sähköverkon kyberturvallisuuden perusteet?

Innovaatiot ja edistys kaikkialla maailmassa tekevät perinteisistä verkoista älykkäitä. Vaikka nämä älykkäät verkot tarjoavat monenlaisia etuja, ne ovat kuitenkin erittäin haavoittuvia kyberhyökkäyksille. Siksi on tärkeää turvata älykkään sähköverkon fyysiset järjestelmät kyberhyökkäyksiä vastaan ja ylläpitää sähköverkkojen kyberturvallisuutta. Kyberturvallisuutta ei myöskään pitäisi tulkita jälkiasennukseksi. Sen sijaan sitä olisi pidettävä osana älykkään sähköverkon kehittämistä. On tärkeää suojata älykkäät sähköverkot mahdollisilta terrorismiuhkilta, vakoilu-uhkilta ja luonnonkatastrofien, laitevikojen ja käyttäjävirheiden aiheuttamilta haavoittuvuuksilta.

2. Miksi kyberturvallisuus on huolenaihe älykkäissä sähköverkoissa?

On tärkeää ymmärtää, että esineiden internetiin perustuvissa älykkään sähköverkon järjestelmissä on kriittinen infrastruktuuri ja että ne sisältävät arkkitehtuurin lisäksi myös monimutkaisia laitteita. Kyberturvallisuus on merkittävä huolenaihe tällaisissa kriittisissä järjestelmissä, koska tiedonsiirtojärjestelmien luottamuksellisuus, käytettävyys tai eheys rikkoutuu kyberhyökkäysten vuoksi, kyberhyökkäykset voivat aiheuttaa häiriöitä yleiseen järjestykseen ja kansalliseen turvallisuuteen sekä aiheuttaa laajamittaisia taloudellisia vahinkoja tai ihmishenkien menetyksiä. Siksi on erittäin tärkeää ylläpitää sähköverkkojen kyberturvallisuutta.

3. Mikä on älykkään sähköverkon kyberturvallisuuden merkitys?

Älykkäät sähköverkkojärjestelmät auttavat sähkölaitoksia säästämään energiaa, pienentämään kustannuksia, parantamaan avoimuutta ja luotettavuutta sekä tehostamaan prosesseja. IT-pohjaisten sähköjärjestelmien käytön kasvu lisää kuitenkin kyberturvallisuuden haavoittuvuuksia, mikä lisää tarvetta ottaa käyttöön kestäviä kyberturvallisuusratkaisuja. Siksi on tärkeää, että sähkölaitokset käyttävät älykkään sähköverkon kyberturvallisuusratkaisuja tietojen hallintaan ja yksityisyyteen, kerrosteisiin turvallisuusratkaisuihin, strategisiin kysymyksiin, haavoittuviin alueisiin, uhkien profilointiin ja sähköverkon kyberturvallisuuden ylläpitoon.

4. Mitkä ovat älykkään verkon kyberturvallisuushaasteet ja -ratkaisut?

Älykkäiden sähköverkkojen ominaisuuksien, kuten viiveiden, heterogeenisyyden, skaalautuvuuden, kaistanleveyden ja muiden vuoksi on varsin haastavaa ottaa käyttöön kattavat ja yhtenäiset turvallisuusratkaisut verkon kaikissa segmenteissä. Koska esineiden internetiin perustuva älykäs sähköverkko koostuu miljoonista solmukohdista, siinä on suuri hyökkäyspinta esineiden internetiin liittyvälle kyberhyökkäykselle, jolla voi olla tuhoisia vaikutuksia älykkään sähköjärjestelmän luotettavuuteen.

Schneider Electricin kyberturvallisuusratkaisuja tukee EcoStruxure Grid, joka on yhteentoimiva, avoin ja esineiden internetiä tukeva alusta, joka auttaa sinua hyödyntämään tietojasi parhaalla mahdollisella tavalla sekä integroimaan uusia ja yhdistettyjä teknologioita energia-alalla. Se tarjoaa IoT-ratkaisuja internetiin yhteydessä oleviin tuotteisiin, rajapintojen hallintaan, sovelluksiin, analytiikkaan ja palveluihin sekä kyberturvallisuusratkaisuja.