1. Mitä prosessiturvallisuuden hallinta on?
Prosessiturvallisuuden hallinta on joukko ohjeita ja menettelyjä, joiden avulla voimme ehkäistä tai minimoida vikojen tai muiden häiriöiden vaikutukset. Vaarallisia materiaaleja käsittelevien teollisuuslaitosten on otettava käyttöön prosessiturvallisuuden hallinta, jolla varmistetaan työntekijöiden, urakoitsijoiden ja koko kiinteistöä ympäröivän ympäristön turvallisuus ja terveys.
Prosessiturvallisuuden hallinta keskittyy erilaisten vaarojen tunnistamiseen, arviointiin ja valvontaan. Ne liittyvät yleensä riskialttiiden laitteiden käyttöön tai vaarallisten kemikaalien valmistukseen, käsittelyyn tai käyttöön.
2. Miten toiminnan turvallisuus parantaa liiketoimintaasi?
Ottamalla käyttöön hätäsammutukset ja tarkat valvontajärjestelmät voimme ennakoida mahdolliset viat ja reagoida niiden mukaisesti henkeä tai terveyttä uhkaaviin tilanteisiin. Vaaralliset olosuhteet edellyttävät välittömiä toimia, kuten laitoksen ja ympäristön sammuttamista. Turvallisen tilan käyttöönoton jälkeen vaara voidaan poistaa ja tehdas tai muut teollisuusyksiköt palauttaa täysin toimiviksi.
3. Missä voit hyödyntää toiminnallisia turvallisuusratkaisujamme?
Koska prosessiturvallisuuden hallintajärjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä teollisuudenaloille, jotka aiheuttavat suuria riskejä henkilöstölle ja ympäristölle, niitä käytetään usein turvatoimenpiteenä teollisuudessa. Siksi kattiloiden, polttimien, uunien, lämmittimien ja muiden poltinkompleksien kohdalla tarvitaan ehdottomasti ylimääräinen turvallisuuden hallintasuunnitelma.
Myös palon- ja kaasuteollisuuden kestävä ja tarkkaan harkittu suojaus on erittäin tärkeää. Toinen esimerkki näiden turvatoimien käyttöönotosta ovat riskialttiit laitteet, kuten vesivoimalat, prosessikompressorit, generaattorit ja muut turbolaitteistot.