Η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, παρουσίασε το λανσάρισμα του νέου Galaxy VXL - ενός εξαιρετικά αποδοτικού, συμπαγούς, modular, κλιμακούμενου και εφεδρικού τριφασικού UPS των 500-1250 kW (400V), το οποίο διαθέτει βελτιωμένα χαρακτηριστικά κυβερνοασφάλειας, συνοδευόμενο από προηγμένες δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, λογισμικού και ασφάλειας.
Με επιφάνεια μόλις 1,2 τ.μ. και πυκνότητα ισχύος έως 1042 kW/ τ.μ., το Galaxy VXL UPS θέτει νέα πρότυπα στις αποδοτικές, βιώσιμες και προηγμένες τεχνολογίες UPS. Το Galaxy VXL είναι διαθέσιμο άμεσα σε όλες τις περιοχές IEC 400V παγκοσμίως και παρέχει τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης ισχύος για περιβάλλοντα AI, colocation, hyperscale data centers, καθώς και για κρίσιμες υποδομές μεγάλης κλίμακας και ηλεκτρικά συστήματα σε εμπορικά κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Με τον πρωτοποριακό, συμπαγή σχεδιασμό του, την παροχή ισχύος υψηλής πυκνότητας και την ανθεκτικότητα σε φορτία AI, το Galaxy VXL αυξάνει τον χρόνο διαθεσιμότητας και απόδοσης για τα πιο ενεργοβόρα συστήματα υποδομής. Το σύστημα μπορεί να παρέχει ισχύ έως 1,25 MW σε μια μονάδα και έως 5 MW με 4 μονάδες σε παράλληλη λειτουργία, αυξάνοντας την αποδοτικότητα, τόσο σε λειτουργικές, όσο και στις ενεργειακές ανάγκες.
Το Galaxy VXL, μέσω των κατοχυρωμένων τεχνολογιών λειτουργίας του, αποδίδει έως και 99% στη λειτουργία υψηλής απόδοσης eConversion και έως 97,5% απόδοση στη λειτουργία διπλής μετατροπής, παρέχοντας προστασία ισχύος Class-1, ενώ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των UPS κατά το ήμισυ.
Με φυσικό αποτύπωμα 52% μικρότερο από το μέσο όρο της βιομηχανίας, ο κλιμακωτός, modular σχεδιασμός του, υποστηρίζει επίπεδα πλεονασμού N+1, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα του συστήματος κατά δέκα φορές. Η ευέλικτη αρχιτεκτονική του επιτρέπει στους πελάτες να μειώνουν το αρχικό κόστος επένδυσης (CapEx) αγοράζοντας μονάδες ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες τους, προσθέτοντας περισσότερες μονάδες καθώς αυξάνεται η ζήτηση.
Το Galaxy VXL είναι επίσης συμβατό, τόσο με μπαταρίες ιόντων λιθίου, όσο και με μπαταρίες VRLA ενώ η λειτουργία Live Swap δίνει τη δυνατότητα αντικατάστασης μονάδων ισχύος χωρίς διακοπή λειτουργίας. Αυτό εξασφαλίζει αυξημένο χρόνο διαθεσιμότητα και διευκολύνει τη συντήρηση, κάνοντας το ιδανικό για κρίσιμα ηλεκτρικά φορτία, data centers και υποδομές ΙΤ. Το σύστημα ενσωματώνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας EcoStruxure IT, προσφέροντας ενισχυμένη ασφάλεια και συνδεσιμότητα μέσω Ethernet, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα κυβερνοασφάλειας IEC 62443-4-2, διασφαλίζοντας μια πλήρως ασφαλή και συνδεδεμένη εμπειρία απομακρυσμένης διαχείρισης.
«Καθώς η εξάρτηση από τα συστήματα υποδομών μεγάλης κλίμακας αυξάνεται με πρωτοφανή ρυθμό, είναι ζωτικής σημασίας οι πελάτες μας να έχουν πρόσβαση στις πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και αποδοτικές τεχνολογίες για να προστατεύουν τις κρίσιμες υποδομές τους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ενεργειακές τους ανάγκες και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα», δήλωσε ο Tarunjeet Sarao, SVP Data Center Systems της Schneider Electric. «Το νέο Galaxy VXL UPS συνδυάζει έναν συμπαγή, καινοτόμο και εξαιρετικά αποδοτικό σχεδιασμό με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, προσφέροντας παγκόσμιας κλάσης προστασία ισχύος για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τεχνητή νοημοσύνη έως βιομηχανικές εγκαταστάσεις».
Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη
Το Galaxy VXL UPS της Schneider Electric έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πυκνότητα ισχύος και αρχιτεκτονική κατάλληλη για AI και συμβατή με ενεργοβόρα υπολογιστική ισχύ. Για πρώτη φορά, αυτό το νέο UPS παρέχει στους πελάτες κλιμακούμενες μονάδες ισχύος (power modules) 125kVA/125kW σε χώρο 3U, ενώ είναι σε θέση να υποστηρίξει έως και 1,25 MW κρίσιμου φορτίου σε μια μονάδα/καμπίνα του VXL UPS. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα παραλληλισμού έως και 5 MW με 4 μονάδες VXL UPS 1250kVA/1250kW σε παράλληλη λειτουργία, καταλαμβάνοντας μόνο 4,8 τετραγωνικά μέτρα. Τα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:
- Modular, επεκτάσιμη και υψηλής ισχύος σχεδίαση: Με πυκνότητα ισχύος 1042 kW ανά τετραγωνικό μέτρο, οι πελάτες μπορούν να αναπτύξουν ένα modular UPS 1,25 MW σε μία μονάδα και να προσθέτουν μονάδες ισχύος σταδιακά, μέσω της ευέλικτης λογικής pay-as-you-grow. Αυτό εξασφαλίζει ευελιξία και βέλτιστη χρήση των πόρων καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις.
- Μικρότερο αποτύπωμα: Με επιφάνεια μόλις 1,2 τ.μ., το Galaxy VXL προσφέρει 52% μικρότερο αποτύπωμα συγκριτικά με τον μέσο όρο της βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας καλύτερη χρήση χώρου και ισχύος, με πλήρη πρόσβαση από το μπροστινό μέρος και χωρίς απαίτηση χώρου στο πίσω μέρος.
- Αυξημένη αποδοτικότητα και βιωσιμότητα: Το Galaxy VXL παρέχει απόδοση έως 99% στη λειτουργία eConversion και έως 97,5% στη λειτουργία διπλής μετατροπής. Το συμπαγές του μέγεθος σημαίνει μείωση των πρώτων υλών, λιγότερη συσκευασία, ενώ περιλαμβάνει λειτουργία SPoT (Smart Power Test) για δοκιμές εξοικονόμησης ενέργειας σε και μονάδες ισχύος.
- Χαμηλότερα CapEx και OpEx: Η βελτιωμένη λειτουργική και ενεργειακή απόδοση μειώνουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και η ευκολία συντήρησης ισοδυναμεί με χαμηλότερο κόστος εργασίας μειώνοντας τα συνολικά κόστη ιδιοκτησίας (TCO).
- Ενισχυμένος, ανθεκτικός σχεδιασμός: Το Galaxy VXL χρησιμοποιεί πλακέτες με προστατευτική επίστρωση (conformal-coated boards), αντοχή σε βραχυκυκλώματα έως 100kA και προαιρετικό σεισμικό κιτ για ανθεκτική μηχανική κατασκευή.
- Προηγμένη ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια: Το Galaxy VXL είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφαλείας IEC 62443-4-2 και περιλαμβάνει την τεχνολογία Live Swap, που επιτρέπει την αντικατάσταση μονάδων ισχύος, με μηδενικό χρόνο διακοπής λειτουργίας.
- Παρατεταμένη διάρκεια ζωής μέσω του EcoCare: Με το Galaxy VXL, η Schneider Electric εισάγει τη συνδρομή EcoCare, ένα πρόγραμμα υπηρεσιών επόμενης γενιάς, που παρέχει κορυφαία επιτόπια και απομακρυσμένη πρόσβαση σε τεχνικούς εμπειρογνώμονες, 24/7 απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω AI, συντήρηση βάσει κατάστασης για την ελαχιστοποίηση των διακοπών στο χώρο έως και 50% και συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής των UPS.
- Ιδανικό για προκατασκευασμένα data centers: Με μικρότερο φυσικό αποτύπωμα, υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος, το Galaxy VXL αποτελεί τη βάση για τα προκατασκευασμένα data centers του μέλλοντος.
Αυξάνοντας την ικανότητα κάλυψης των αυξανόμενων απαιτήσεων του AI
Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της, η Schneider Electric αύξησε την παραγωγική της ικανότητα σε πολλά από τα εργοστάσιά της παγκοσμίως. Η ετήσια παραγωγική ικανότητα για το Galaxy VXL UPS θα ξεπεράσει τις 9.000 μονάδες το 2025, εξασφαλίζοντας παγκόσμια διαθεσιμότητα.
Επιπλέον, το Galaxy VXL UPS θα παράγεται στο εργοστάσιο της Schneider Electric Sant Boi της Βαρκελώνης, όπου θα ενσωματωθεί ως βασικό στοιχείο για τα προκατασκευασμένα, modular data centers της Schneider Electric, σχεδιασμένα για εφαρμογές υψηλής υπολογιστικής ισχύος.
Το Galaxy VXL UPS της Schneider Electric είναι διαθέσιμο για παραγγελία άμεσα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
Σχετικές Πηγές: