Αθήνα, 27 Ιουνίου 2024 – Η Schneider Electric, παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση της ενέργειας και στον αυτοματισμό, διαθέτει την γνώση και εμπειρία και στα νέα συστήματα τηλεμετρίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ και το πρωτόκολλο IEC60870-5-104. Οι λύσεις αυτές είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες για την αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία των σταθμών παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 111 του ν. 5106/2024 (ΦΕΚ Α’ 63/01.05.2024), οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με ισχύ άνω των 400kW και, ειδικότερα, εκείνοι με ισχύ 1000 kW, έχουν την υποχρέωση να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης στους σταθμούς τους έως τις 13 Δεκεμβρίου 2024.
Η Schneider Electric, ανταποκρινόμενη στις νέες αυτές απαιτήσεις, προσφέρει τη λύση Powerlogic T300 RTU, η οποία είναι αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η Powerlogic T300 RTU παρέχει τη δυνατότητα άμεσων μετρήσεων από το σημείο εγκατάστασης, χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον συσκευών μέτρησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Κύρια χαρακτηριστικά της λύσης Powerlogic T300 RTU περιλαμβάνουν:
Ενσωματωμένες Δυνατότητες Τηλεμετρίας και Τηλεδιαχείρισης: Προηγμένη τεχνολογία για τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο των ενεργειακών σταθμών.
Συμμόρφωση με τις Προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ: Πιστοποιημένη από τον ΔΕΔΔΗΕ, διασφαλίζοντας την πλήρη εναρμόνιση με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.
Άμεσες Μετρήσεις: Δυνατότητα άμεσων μετρήσεων από το σημείο εγκατάστασης, χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετων συσκευών μέτρησης.
Ευκολία στην Εγκατάσταση και Χρήση: Σχεδιασμένο για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, καθώς και για απλή χρήση από τους χειριστές.
Η Schneider Electric μπορεί και προσφέρει λύσεις που βοηθούν τους πελάτες της να συμμορφώνονται με τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις και να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των ενεργειακών τους σταθμών. Η Powerlogic T300 RTU αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει την καινοτομία και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει την Schneider Electric.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Powerlogic T300 RTU επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.