Αθήνα, 02 Ιουλίου 2024 - Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα των μονάδων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) APC™ Back-UPS™ Pro Gaming στην Ευρώπη.
Γιορτάζοντας 40 χρόνια θρυλικής αξιοπιστίας και ηγετικής θέσης στην προστασία ηλεκτρικής ενέργειας σε κρίσιμες στιγμές κατά τη διάρκεια του 2024, το νέο, κομψό και υπερσύγχρονο UPS έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον εξοπλισμό gaming από διακοπές ρεύματος και να παρέχει μια ισχυρή σύνδεση ρεύματος, παρά τις ενεργειακές αιχμές και τις βλάβες.
Ως το πρώτο UPS που έχει σχεδιαστεί ειδικά για gamers, streamers και influencers, το APC Back-UPS™ Pro Gaming παρέχει αδιάλειπτη προστασία ρεύματος, ακόμη και σε περιοχές όπου το δίκτυο είναι ασταθές - διατηρώντας τους υπολογιστές με GPU, τις κορυφαίες κονσόλες, τους streamers και τους gamers συνδεδεμένους τόσο με τις διαδικτυακές τους εμπειρίες παιχνιδιών όσο και με το κοινό τους, ανεξάρτητα από τις διακοπές ρεύματος.
Για να παρέχει ισχυρή προστασία, το APC Back-UPS™ Pro Gaming UPS διαθέτει εφεδρική ισχύ μπαταρίας ημιτονοειδούς κύματος - παρέχοντας το ομαλό ηλεκτρικό ρεύμα που απαιτείται από τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά και το AVR (αυτόματη ρύθμιση τάσης), και συμβάλλοντας στην προστασία από τις ανωμαλίες ρεύματος που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες και απομόνωση κατά τη διάρκεια μιας διακοπής, ώστε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού gaming.
Το APC Back-UPS™ Pro Gaming διαθέτει επίσης μία πατενταρισμένη κυκλική οθόνη η οποία είναι ορατή από κάθε γωνία, παρέχοντας την κατάσταση της υπολειπόμενης ισχύος της μπαταρίας του UPS, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις υπερτάσεις, τις βυθίσεις, και τις διακοπές ρεύματος.
Χαρακτηριστικά APC Back-UPS™ Pro Gaming:
- Reactor Circle: Όταν το Gaming UPS λειτουργεί με εφεδρική μπαταρία, Η κυκλική οθόνη ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση ενημερώνοντας τον χρήστη για το χρόνο που απομένει
- 160-Degree Slant: Η APC μερίμνησε η κυκλική οθόνη να βρίσκεται σε κλίση 160 μοιρών, ώστε να είναι ορατή σχεδόν από κάθε γωνία
- Functional Lighting: Όταν το Gaming UPS ανιχνεύει μια ανωμαλία τροφοδοσίας - όπως υπερτάσεις, βυθίσεις, ειδοποιεί τους παίκτες μέσω του παλλόμενου φωτισμού της οθόνης
- Six Battery Back-up Outlets: Ολοκληρωμένη με προστασία από υπερτάσεις, η μονάδα τροφοδοτεί άμεσα ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ένα Xbox, ένα PlayStation, υπολογιστές, τηλεοράσεις ή δρομολογητές/μοντέμ, κατά τη διάρκεια μιας απώλειας ρεύματος
- Four Additional Surge-Only Outlets: Σχεδιασμένες για την προστασία από μη ασφαλείς υπερτάσεις ρεύματος και «αναπάντεχες απενεργοποιήσεις» που μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στον εξοπλισμό
- Τρεις Μπροστινές Θύρες USB: Για την επαναφόρτιση συσκευών, όπως ακουστικά παιχνιδιών και κινητά τηλέφωνα
- Custom Design: Διατίθεται στην ελληνική αγορά σε χρωματική επιλογή Midnight (BGM1500B) και με 12 προσαρμόσιμες φωτεινές ενδείξεις RGB LED για να ταιριάζουν με τη ρύθμιση gaming του χρήστη
«Η αξιόπιστη τροφοδοσία και η συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο είναι θεμελιώδης για τους σημερινούς Gamers και Influencers και τυχόν υπερτάσεις, αιχμές ή διακοπές ρεύματος μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο τόσο στον εξοπλισμό τους όσο και στη σύνδεσή τους με το κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Elliott Turek, Director of Category Management, Schneider Electric, Europe. «Με την εισαγωγή του APC Back-UPS™ Pro Gaming στην Ευρώπη, διασφαλίζουμε ότι τα ακριβές και ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με GPU και τα συστήματα Gaming από εταιρείες όπως η Sony, η Microsoft και η Nintendo, παραμένουν προστατευμένα από ηλεκτρολογικές βλάβες και ότι οι Gamers και Influencers του μέλλοντος επωφελούνται από τη θρυλική αξιοπιστία, όταν τη χρειάζονται περισσότερο».
Οι gamers του μέλλοντος
Καθώς όλο και περισσότεροι gamers και streamers επενδύουν σε ακριβό εξοπλισμό και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για να επικοινωνούν με το κοινό στο διαδίκτυο και να ανταγωνίζονται σε παιχνίδια, η προστασία της σύνδεσής τους είναι ζωτικής σημασίας. Η Schneider Electric, η μητρική εταιρεία της APC, είναι πιστοποιημένος πάροχος Esports από την D&H, πράγμα που σημαίνει ότι οι λάτρεις των esports και οι επαγγελματίες μπορούν να παίζουν χωρίς ανησυχίες, γνωρίζοντας ότι η φήμη τους δεν θα αμαυρωθεί για κάτι που είναι υπό τον έλεγχο τους.
Προσθέτοντας το APC Back-UPS™ Pro Gaming UPS στις οικιακές εγκαταστάσεις τους καθώς και στα στούντιο τους, οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες gamers, καθώς και οι social media influencers, μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα παραμείνουν:
● Προστατευμένοι: Μια εφεδρική μπαταρία παιχνιδιών προστατεύει τα πολύτιμα συστήματα παιχνιδιών από περισσότερους από επτά διαφορετικούς τύπους διακοπών ρεύματος
● Συνδεδεμένοι: Μετά τον τερματισμό ενός παιχνιδιού, το σύστημα συνεχίζει να παρέχει προστασία ρεύματος σε έναν δρομολογητή ή/και ένα μόντεμ.
● Στο παιχνίδι: Εάν η τροφοδοσία διακοπεί ή χαθεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το APC Back-UPS™ Pro Gaming επιτρέπει στους παίκτες να ολοκληρώσουν έναν αγώνα και να αποκομίσουν τα οφέλη που διαφορετικά θα είχαν χαθεί.
Συμπαγής προστασία ρεύματος για έξυπνες συσκευές
Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η Schneider Electric ανακοίνωσε επίσης ότι το UPS APC Back-UPS Connect έχει ανακατασκευαστεί και είναι διαθέσιμο για αγορά στην Ευρώπη. Το APC Back-UPS Connect είναι ένα συμπαγές, και πρώτο στον κλάδο UPS που έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτεί συμβατούς δρομολογητές, μόντεμ, συστήματα φωνής μέσω IP (VoIP) και άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές - χρησιμοποιώντας μπαταρίες ιόντων λιθίου για να προσφέρει έως και 4 ώρες λειτουργίας και να παρέχει αξιόπιστη συνδεσιμότητα κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να αγοράσετε το UPS σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο.