{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: What is Modbus Tester and how do I use it?

Issue
Need a simple tool that can read Modbus registers.

Product Line
Modbus Tester

Cause
Diagnosing communications or verifying values.

Resolution
Modbus Tester is a simple register reading/writing program. The below screen shot details each commonly used value block, and the video below shows how to read and write to registers. Note: Modbus Tester is hardcoded to port 502.

Modbus Tester



Attached is a copy of the program.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Tester.exe [204 KB]