{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Do ION meters encrypt data transmitted in the ION protocol?

Product Line
ION Meters

Environment
Encryption

Resolution
The ION meters do not and cannot provide data encryption. The data from the ION meter is "cryptic", however, in the sense that one would need to understand the ION protocol in order to interpret the data.

שניידר אלקטריק ישראל