{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
On the I/O are they listed as digital. What kind? Encoder? 0-10V? or just on or off.
Inputs are designed to be connected to a potential free contact. Be carefully that there are several types of inputs: - safety inputs, limit switches inputs and alarm inputs. This wiring diagram is depending on the input function.

שניידר אלקטריק ישראל