I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Confronto tra prefabbricato e tradizionale

Scopri i fattori economici che vengono considerati nella scelta della filosofia di progettazione di un data center.
Scarica il white paper Si apre in una nuova finestra

La magia

Animal Logic, azienda di animazione ed effetti speciali (LEGO Movie, Matrix, The Great Gatsby), ha implementato in breve tempo un Data Center prefabbricato estremamente potente.

Scopri EcoStruxure

Scopri la via del successo con EcoStruxure™: Innovazione a ogni livello.
Approfondisci
Testo alternativo di default

La sfida

• L'incremento dei requisiti IT ha imposto una trasformazione strategica nel modello del Data Center aziendale di Animal Logic.

• Considerando l'uso massiccio dei dati per le animazioni digitali, per l'azienda era indispensabile una soluzione che riducesse i problemi di latenza.

• Entro quattro mesi e mezzo l'azienda aveva bisogno di una struttura scalabile ad alta densità in grado di soddisfare i requisiti di calcolo presenti e futuri.

Testo alternativo di default

La soluzione

Efficienza e affidabilità con EcoStruxure  
   App, analisi e servizi: StruxureOn™
   Controllo dei confini: Software di gestione infrastrutturale per Data Center
   Prodotti correlati: Data Center modulare prefabbricato e personalizzato che integra alimentazione, raffreddamento e monitoraggio

• In tempi brevissimi è stato implementato un Data Center modulare prefabbricato rispondente alle specifiche di Animal Logic.

• Integrazione dell'alimentazione, del raffreddamento e del monitoraggio ottimizzata per il calcolo ad elevate performance e per i requisiti aziendali.

• È stata fornita una soluzione totalmente "chiavi in mano" (dal software allo spazio fisico) con un'assistenza completa nella pianificazione, nella progettazione e nella realizzazione.

• È stato implementato un software DCIM (Data Center Infrastructure Management) per garantire una visibilità completa in tutta la struttura, migliorando la pianificazione e l'operatività.

• StruxureOn, un servizio di monitoraggio basato sul cloud, garantisce ad Animal Logic la massima protezione delle apparecchiature critiche. Include monitoraggio remoto, soluzione dei problemi e panoramica completa basata sui dati, senza soluzione di continuità, per garantire visibilità e metriche in tempo reale, direttamente sugli smartphone dei dipendenti.

Vantaggi

• Animal Logic ha incrementato enormemente la produzione di animazioni implementando una render farm con una velocità media di 1,25 petaflop per i carichi di lavoro più comuni, con una densità di alimentazione di 30 kW per rack.

• Il sistema on-premise è più affidabile di quello precedente, ha eliminato i "colli di bottiglia" e ha ridotto la latenza.

• Grazie ai nostri servizi attuali e futuri per la gestione del Data Center di Animal Logic, l'azienda opera in regimi di picco senza alcun problema.

La soluzione

Efficienza e affidabilità con EcoStruxure™    
App, analisi e sevizi: EcoStruxure Asset Advisor
Controllo edge: Software di gestione infrastrutturale per Data Center
   Prodotti correlati: Data Center modulare prefabbricato e personalizzato che integra alimentazione, raffreddamento e monitoraggio

• In tempi brevissimi è stato implementato un Data Center modulare prefabbricato rispondente alle specifiche di Animal Logic.
• Integrazione dell'alimentazione, del raffreddamento e del monitoraggio ottimizzata per il calcolo ad elevate performance e per i requisiti aziendali.
• È stata fornita una soluzione totalmente "chiavi in mano" (dal software allo spazio fisico) con un'assistenza completa nella pianificazione, nella progettazione e nella realizzazione.
• È stato implementato un software DCIM (Data Center Infrastructure Management) per garantire una visibilità completa in tutta la struttura, migliorando la pianificazione e l'operatività.
• EcoStruxure Asset Advisor, un servizio di monitoraggio basato sul cloud, assicura ad Animal Logic la massima protezione delle apparecchiature critiche. Include monitoraggio remoto, soluzione dei problemi e panoramica completa basata sui dati, senza soluzione di continuità, per garantire visibilità e metriche in tempo reale, direttamente sugli smartphone dei dipendenti.

I risultati

• Animal Logic ha incrementato enormemente la produzione di animazioni implementando una render farm con una velocità media di 1,25 petaflop per i carichi di lavoro più comuni, con una densità di alimentazione di 30 kW per rack.
• Il sistema on-premise è più affidabile di quello precedente, ha eliminato i "colli di bottiglia" e ha ridotto la latenza.
• Grazie ai nostri servizi attuali e futuri per la gestione del Data Center di Animal Logic, l'azienda opera in regimi di picco senza alcun problema.
Testo alternativo di default

Personalizzati e già pronti

"Abbiamo scelto un sistema Schneider Electric prefabbricato per la reputazione di quest'azienda. La natura del nostro business imponeva un'infrastruttura preferibile: una soluzione ad alta densità con capacità estremamente elevata."
Approfondisci l'esperienza di questo cliente Si apre in una nuova finestra

Ulteriori informazioni sui nostri Data Center prefabbricati

Animal Logic, video delle esperienze dei clienti, Life is On, Data Center prefabbricato, Australia, Alex Timbs

Scopri l'innovazione edge e cloud per i Data Center

Animal Logic, video delle esperienze dei clienti, Life is On, Data Center prefabbricato, Australia, Alex Timbs

Moduli prefabbricati

Testo alternativo di default

Vantaggi e svantaggi dei moduli per Data Center prefabbricati

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra