Nestlé Nescafé: esperienza dei clienti - Dati principali
Tre arresti evitati dall'implementazione di EcoStruxure
Finora gli ingegneri Nestlé hanno ricevuto una dozzina di allarmi, proteggendo la produzione
La manutenzione è passata da una pianificazione annuale a una biennale, incrementando la produttività
La sfida
・ Digitalizzazione dell'infrastruttura di alimentazione esistente per una migliore visibilità operativa
・ Eliminare le interruzioni dell'alimentazione, con un costo orario di 52.000 dollari per Nestlé
・ Garantire un funzionamento affidabile delle apparecchiature elettriche in condizioni difficili
La soluzione
App, strumenti analitici e servizi: EcoStruxure™ Asset Advisor
Prodotti correlati: Trasformatori trifase, quadri di distribuzione a bassa tensione QDLogic, pannelli Prisma LV, quadro MT RM6, sensori Easergy™
I risultati
・ Il monitoraggio remoto consente una manutenzione predittiva
・ Maggiore visibilità sull'utilizzo dell'energia
・ Piattaforma aperta e interoperabile per una scalabilità a prova di futuro