Grazie all'utilizzo del digital twin e delle soluzioni di robotica industriale di EcoStruxure™ Machine, le linee di riempimento di Unilogo soddisfano le esigenze del mercato in termini di tempi di consegna più rapidi, produzione più flessibile e cambi di formato più veloci.
Le nostre tecnologie IIoT (Industrial Internet of Things) e il nostro software integrato offrono nuove opportunità commerciali per i costruttori di impianti e macchine.
L'esperienza dei clienti: Unilogo - Dati principali
Tempi di commercializzazione più rapidi con il 50% in meno di tempo di sviluppo
Maggiore sostenibilità con un minore impiego di plastica
Maggiore flessibilità nella produzione
Dove velocità, flessibilità e sostenibilità si incontrano
Unilogo, membro di U2 Robotics, fornisce macchine per l'imballaggio ad aziende internazionali di beni di consumo confezionati. Sfruttando le più recenti tecnologie di robotica industriale e di digital twin, tra cui il supporto multiplo Lexium MC12 ed EcoStruxure Machine Expert Twin, le sue linee di riempimento ad alta velocità forniscono ai clienti tempi di cambio formato rapidi e raggiungono 200 ppm.
Libera la potenza della robotica industriale
Scopri in che modo la robotica integrata può aiutarti a migliorare l'efficienza produttiva e a ridurre i costi, consentendo alla tua forza lavoro di svolgere attività a valore aggiunto.
"L'uso della tecnologia Schneider Electric, in particolare del supporto multiplo Lexium MC12 e dei robot Delta, ci aiuta ad avere un'ottima sincronizzazione e una velocità molto elevata. Lo sviluppo di applicazioni con EcoStruxure ci offre molti vantaggi in termini di tempi di commercializzazione. EcoStruxure ci aiuta a programmare macchine, a realizzare digital twin, a fare simulazioni e a fornire apparecchiature di qualità ai nostri clienti."
Scopri in che modo la robotica integrata può aiutarti a migliorare l'efficienza produttiva e a ridurre i costi, consentendo alla tua forza lavoro di svolgere attività a valore aggiunto.