I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

I fondamenti della moderna trasformazione digitale

I leader della trasformazione industriale stanno adottando una miriade di tecnologie digitali per incrementare più che mai l'efficienza operativa.
Scarica l'e-book Si apre in una nuova finestra

Fornire servizi critici in modo affidabile e sostenibile

Veolia Water risparmia energia senza impatto sulla flessibilità e sull'affidabilità dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

Scopri EcoStruxure

Scopri la via del successo con EcoStruxure™: Innovation at Every Level.
Approfondisci

La sfida

• Implementare un sofisticato sistema di controllo del trattamento delle acque reflue all'interno di un tunnel.
• Garanzia di continuità, affidabilità e sicurezza del servizio.
• Gestione flessibile delle variazioni stagionali delle acque trattate, da 2.500 a 8.500 m³/h.
• Riduzione dei costi di capitale e di esercizio
• Conformità a regolamenti e a livelli di qualità particolarmente rigidi.
• Soluzione sostenibile per la protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

La soluzione

Affidabilità, sicurezza ed efficienza grazie alle soluzioniEcoStruxure

App Analisi e servizi: Gestione energetica e operatività degli impianti
Controllo dei confini: EcoStruxure Hybrid DCS
Prodotti correlati: Variatori di tensione Altivar Machine, misuratori di potenza, pannelli

BT e MT ・ armadi elettrici con uno speciale pannello in media tensione, i corrispondenti pannelli in bassa tensione e un pannello di automazione (PLC e HMI).
• I quadri si integrano nell'infrastruttura della sede grazie a un'architettura intelligente e comunicativa aperta a tutte le principali reti industriali (Ethernet TCP/IP, Profibus-DP, Modbus ecc.)
• Il componente di automazione utilizza una soluzione EcoStruxure Hybrid DCS. L'architettura di automazione fornisce:
    - Più unità di controllo distinte.
    - Rete efficiente ad alta velocità per lo scambio di informazioni tra le unità di controllo.
    - Rete per lo scambio di dati tra l'unità di controllo e il supervisore.
    - Sistema di supervisione centrale in grado di gestire e fornire una quantità significativa di informazioni agli operatori.

I risultati

• Riduzione delle interruzioni e dei tempi di risposta per una maggiore affidabilità del servizio.

• Ridondanza e interoperabilità del sistema.

• Risparmio energetico e dei relativi costi fino al 15%.

• Incremento dell'efficienza produttiva del 20%.

• Integrazione dei dati energetici e di processo.

• Migliore tracciabilità e rendicontazione in conformità alle normative.

• Migliore sorveglianza del sistema.

Gianfranco Favali, Project Design Department Manager, Veolia Water Technologies

Testimonianze dei clienti
La qualità dei risultati ottenuti grazie all'uso di questa piattaforma ha soddisfatto pienamente i nostri requisiti e sarà replicata in altri progetti.
Leggi la storia

Approfondimenti

Settori intuitivi -  Digitalizzati!

EcoStruxure per acquedotti e fognature

EcoStruxure Hybrid DCS

Prodotti e sistemi in bassa tensione

Apparecchiature di manovra in media tensione

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra