Il configuratore delle pulsantiere pensili è uno strumento di Schneider Electric che semplifica il processo di configurazione delle gamme XACA, XACB, XACD. Questo strumento consente agli utenti di personalizzare e adattare facilmente la pulsantiera pensile a requisiti applicativi specifici. Grazie al configuratore, gli utenti possono selezionare facilmente il materiale della custodia, i tipi di circuiti, per comandi a 1 o 2 velocità, il numero di pulsanti , gli interassi dei fori da 2 mm a 12 mm. Quindi, per garantire la compatibilità e prestazioni ottimali, possono anche selezionare tutti gli accessori.
Caratteristiche
- Facile configurazione: configurazione semplice con numerose opzioni per soddisfare requisiti specifici.
- Informazioni dettagliate: dettagli tecnici/illustrazioni per tutte le opzioni disponibili.
Quando si avvia lo strumento, è necessario seguire quattro passaggi principali:
- Passo 1 "Seleziona il tuo modello di pulsantiera pensile" Seleziona facilmente un modello dal "Selettore" che desideri configurare.
- Fase 2 "Scegliere le opzioni" Configurare le pulsantiere pensili selezionando la custodia e gli accessori
- Passo 3 "Verifica & Salva" Verificare la pulsantiera pensile configurata sulla "Scheda Riepilogo" e salvarla per uso futuro.
- Passo 4 "Richiedi un preventivo"Invia un'e-mail con il file di configurazione allegato al tuo rappresentante commerciale Schneider locale.