I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Rack e armadi NetShelter

Armadi rack per server e reti
Soluzioni per rack di rete e server, aperte e chiuse, per svariati ambienti, ad esempio data center, sale server, armadi di rete, uffici, applicazioni specialistiche e industriali.

Vedi i dettagli

 

NetShelter SX Enclosures

Armadio rack multifunzione con semplificazione dell'installazione, della gestione dei cavi, dell'integrazione della distribuzione dell'alimentazione e ottimizzazione del flusso d'aria.

 

NetShelter Specialty Enclosures

Armadi informatici progettati per ambienti e applicazioni specifici

 

NetShelter Open Frame Racks

Rack aperti per facilitare l'accesso agli apparati informatici e ai cavi

Distribuzione dell'alimentazione nei rack NetShelter

PDU per rack semplici e intelligenti
Le PDU per rack garantiscono la disponibilità dell'alimentazione a livello di server con varie opzioni di misurazione e controllo dell'energia, e includono funzioni di monitoraggio ambientale.

Vedi i dettagli

 

NetShelter Basic Rack PDUs

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

 

NetShelter Metered Rack PDUs

PDU per rack monitorate: per monitorare da remoto in tempo reale i carichi collegati. Allarmi personalizzati indicano potenziali sovraccarichi dei circuiti dannosi per i dispositivi IT essenziali.

 

NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs

Le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese consentono il monitoraggio remoto in tempo reale a livello di presa, per una gestione avanzata dell'energia del Data Center.

 

NetShelter Switched Rack PDUs

PDU per rack commutate per la gestione avanzata del carico con controllo di accensione/spegnimento a livello di presa per il riavvio, sequenze di alimentazione ritardate e gestione di utilizzo prese.

 

NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs

Le PDU per rack con monitoraggio delle singole prese consentono il monitoraggio remoto in tempo reale a livello di presa, per una gestione avanzata dell'energia del Data Center.

 

Switch di commutazione installabili a rack

Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

Accesso ai server NetShelter

KVM, console LCD rack e switch
Gestisci numerosi server da un'unica posizione con console LCD rack, switch KVM e switch Ethernet.

Vedi i dettagli

 

NetShelter Rack LCD Consoles

Tastiera, mouse e console LCD installabili a rack 1U

 

NetShelter KVM Switches

Server switch progettati per aumentare la disponibilità e la semplicità di gestione del sistema

 

NetShelter Ethernet Switches

Supporto dell’infrastruttura di rete con una tecnologia di commutazione ad alte prestazioni.

Contenimento NetShelter per data center

Gestione dei flussi d'aria per file, rack e hot spot
Le nostre soluzioni di contenimento per data center sono progettate per incrementare l'efficienza degli impianti di raffreddamento, proteggendo il personale e le apparecchiature informatiche critiche.

Monitoraggio ambientale e sicurezza NetBotz

Soluzioni di monitoraggio delle minacce fisiche, dalle applicazioni perimetrali ai Data Center.
Proteggi le apparecchiature informatiche sensibili da minacce fisiche quali alta temperatura e umidità, danni da acqua, incendi e accessi non autorizzati che possono causare interruzioni dell'infrastruttura IT. Questa suite scalabile di applicazioni, sensori, controlli degli accessi e videocamere con collegamento in rete è concepita per proteggere ambienti che vanno dalle reti perimetrali ai Data Center.

Vedi i dettagli

 

Sicurezza & Monitoraggio ambientale

 

NetBotz™

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra