I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Valvole e attuatori SpaceLogic

Controllo ottimale e affidabile
Grazie a un portafoglio completo, progettato per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni di controllo, le valvole e gli attuatori SpaceLogic forniscono il livello ottimale di controllo ed efficienza energetica, garantendo allo stesso tempo la conformità a tutti i requisiti e le normative globali e regionali.

Scopri i prodotti della gamma Si apre in una nuova finestra

 

Valvole a globo ed attuatori

Le valvole Schneider Electric filettate e flangiate in ottone o acciaio inossidabile, hanno ottenuto i risultati migliori per le norme industriali ANSI.

 

Valvole di zona ed attuatori

Le valvole di zona e gli attuatori Schneider Electric offrono prestazioni, versatilità e la tecnologia attuatore brevettata "PopTop", rivoluzionaria per il mercato delle valvole da zona.

 

Valvole a farfalla ed attuatori

L'offerta di valvole a farfalla ed attuatori Schneider Electric, incontra i bisogni per componenti HVAC, offrendo alti livelli di prestazione, efficienza e comfort.

Sensori SpaceLogic

Misurazione precisa e dati affidabili
I sensori SpaceLogic offrono tutti i dati importanti su qualità dell'aria, temperatura e umidità a un BMS di livello superiore, migliorando la sicurezza operativa e l'efficienza energetica.

Scopri i prodotti della gamma

 

Sensori SpaceLogic SXWS

Soluzioni di rilevamento complete, elevato comfort di utilizzo

 

Sensori SpaceLogic analogici e protocollo

Soluzioni di rilevamento complete, elevato comfort di utilizzo

 

Sensori di temperatura

La gamma Schneider Electric di sensori di temperatura per ambienti include sensori per montaggio a parete ottimizzati per edifici pubblici come uffici, hotel, ospedali, scuole e centri commerciali.

 

Sensori di umidità

I sensori di umidità SHD, SHO e SHR offerti da Schneider Electric sono ottimizzati per edifici publici, in particolare uffici, hotels, ospedali e scuole, assicurando confort ottimale.

 

Sensori per la qualità dell'aria

I sensori per la qualità dell'aria di Schneider Electric permettono di misurare fluttuazioni di CO2 in ambiente, al fine di aiutare i clienti nell'assicurare il comfort e la sicurezza degli occupanti.

 

Sensori di pressione

Schneider Electric offre una vasta gamma di dispositivi per la misura della pressione, per ambienti umidi e secchi e una serie di trasduttori elettropneumatici, accurati e versatili.

 

Misuratori di portata

Schneider Electric offre dispositivi per la misurazione di fluidi, con valori precisi di portata e consumo. Offrono facilità di installazione, largo ventaglio di applicazioni e massima efficienza.

Termostati SpaceLogic

Controllo di precisione per il comfort
Tecnologia di rilevamento e temperatura essenziale per applicazioni di monitoraggio degli edifici che permettono di mantenere un ambiente confortevole ed efficiente.

Scopri i prodotti della gamma

 

Termostati HVAC

Gamma completa di dispositivi per il controllo di sistemi elettrici, elettronici, pneumatici

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra