Pulsanti, selettori e lampade spia per rispondere a tutte le applicazioni , anche in ambienti polverosi o aggressivi, temperature severe , in modo semplice e sicuro con una qualità e robustezza senza compromessi!
Benefici serie HARMONY per le tue applicazioni:
Offerta robusta adatta agli ambienti più difficili
Design moderno - un tocco di stile per quadri elettrici e macchine
Facile e veloce da installare – risparmio economico
Funzionalità – caratteristiche innovative che rendono le operazioni più semplici e più efficienti
Semplicità nella scelta prodotto – con solo 100 riferimenti prodotto copriamo l’80% delle applicazioni
Un unico fornitore globale – la gamma più ampia del mercato